This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:适用于单端口器件的 EtherNet/IP 适配器堆栈配置

Guru**** 2608265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565612/am6442-ethernet-ip-adapter-stack-configuration-for-one-port-device

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、

我们提供的产品使用您的 AM6442 处理器(F 型)、在基于您的 EVM 设计的定制电路板中运行。 与 EVM 的最大区别在于我们的 电路板只有一个物理以太网端口。  

没有有关如何将 EtherNet/IP 协议栈(在工业通信 SDK 中提供)配置为在单端口配置下工作的文档。 当前堆栈在初始化过程中失败、因为未预设第二个以太网 PHY。 您能否提供一些有关如何为单端口操作正确配置堆栈的信息? 有许多 EtherNet/IP 终端产品只有一个端口、如果无法实现、我会感到有点惊讶。  

此致、

TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toni:

    标准 EtherNet/IP 适配器堆栈未配置为支持单端口操作。 但是、在技术上、修改 PRU 固件和堆栈以仅使用一个端口即可运行是可行的。
    由于这将是 应用定制、我们建议联系您当地的 TI 销售办事处来讨论满足您的特定要求的定制解决方案。

    此致、
    Pourya