This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:OSC 上电时序

Guru**** 2530720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561893/am62a7-osc-power-up-timing

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: TPS65224

工具/软件:

使用 TPS65224 电源为 AM62A7 供电。 波形图显示了 OSC 和 VDDR_CORE (0V85) 电压测量的上电时序。

在 AM62A7 手册中、整体上电时序图如下所示。 可以看出、OSC 的振荡启动要求发生在内核电源完全上电后。

在 OSC 部分的说明中、这意味着晶体应能够在内核电源接通后正常振荡 4ms。 因此、我知道在上电时序图中、要求晶体在内核上电后再次开始振荡的图示与“OSC"部分“部分所述的相同。 我希望这有助于澄清上述观点。 感谢您的帮助!