This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:在传感器 HSYNC 信号为低电平时如何获取数据

Guru**** 2608845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565816/tda3mv-how-to-get-data-when-the-sensor-hsync-signal-is-low

器件型号:TDA3MV


工具/软件:

你好

我使用 ISS CPI 捕获。

我想在行之间获取数据。

当 HSYNC 为高电平时、显示有效图像(一行)、然后 HSYNC 降至低电平、再出现大约 25 个像素、其中包含我需要获得的数据。

所以,我的两个问题是:
1.在 HSYNC 状态为低电平时是否有办法获取数据?

2.下面的图片是我要找的方法吗?
启用此模式需要更改哪些寄存器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我真的怀疑您可以在 CPI 端口中捕获消隐数据。 相反、请使用 VIP 端口、VIP 端口可以在同一行中捕获水平消隐数据。  

    此致、

    Brijesh