This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:在 AM62A 上进行 LSC 调优后观察到颜色阴影问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564457/sk-am62a-lp-color-shading-issue-observed-after-lsc-tuning-on-am62a

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在对 AM62A 芯片组上的颜色传感器执行 ISP 调优。

在调优过程中、即使在应用镜头阴影校正 (LSC) 后、我们也观察到了颜色阴影。

调优步骤如下:

1 — 使用 DCC 工具生成的 sensor_lsc_dcc.xml。

2 — 使用 LSC 函数为每个颜色通道生成 LSC 数据。
函数链接- 【常见问题解答】TDA4VM:如何为 VPAC-VISS-LSC 创建镜头阴影校正 LUT? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

3-将默认 LSC XML 数据替换为新生成的 LSC 函数数据。

4 — 生成并应用新的调优二进制文件。

执行上述步骤后、仍然可以看到颜色阴影。
PFA、LSC 调优图像和结果。



此致、
病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIV 病毒 

    执行上述步骤后、仍然可以看到颜色阴影。
    [/报价]

    应用 LSC 后、您是否看到了任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    是的、我们观察到应用 LSC 后亮度均匀性有所改善。 但是、颜色阴影没有明显改善、即图像上的颜色不均匀仍然存在

    PFA、
    无 LSC 图像。

      

    LSC 调优图像


    此致、
    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIV 病毒、

    是的、我们观察到应用 LSC 后亮度均匀性有所改善。

    是的、我可以看到应用了 LSC 增益、但看起来所有 RGB 通道都具有相同的 LSC 增益。

    RGB 通道上相同的增益不会改变任何像素的颜色。

    但是、颜色阴影没有显著改善—图像上的颜色不均匀性仍然存在

    颜色阴影更为复杂、需要仔细校准、并在 RGB 通道上使用不同的 LSC 增益(也取决于光源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    如您所述、颜色阴影校正取决于光温/光源。 您能指导我们如何为 LSC 创建光温/光源相关区域吗? 我们无法在 LSC 文档中找到有关创建区域的任何明确信息。

    此致、
    病毒沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIV 病毒、

    您能指导我们如何为 LSC 创建光温/光源相关区域吗? [/报价]

    目前在调优工具中、我们不支持多个区域、因为我们没有颜色阴影校准经验。

    [引述 userid=“606240" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564457/sk-am62a-lp-color-shading-issue-observed-after-lsc-tuning-on-am62a

    2 — 使用 LSC 函数为每个颜色通道生成 LSC 数据。
    函数链接- 【常见问题解答】TDA4VM:如何为 VPAC-VISS-LSC 创建镜头阴影校正 LUT? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    3-将默认 LSC XML 数据替换为新生成的 LSC 函数数据。

    [/报价]

    虽然您执行了上述操作、但 RGGB 通道应该具有不同的 LSC 增益。
    但是、上面的输出图像显示了相同的增益。