This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:请再次确认 am62x RDK10.01.10.04 是否启用 SELinux 是否使用正确的配置文件?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564926/am625-q1-please-double-confirm-am62x-rdk10-01-10-04-enable-selinux-the-right-config-file

器件型号:AM625-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在使用客户启用的 RDK10.01 Linux 版本 SELinux 功能。

根据我们的 Yocto 用户指南、我们使用以下  configs/arago-scarthgap-selinux-config.txt buld tisdk-default-image。

但我们发现 arago-scarthgap-selinux-config.txt 所有元图层都是标头版本。  比较 yoctoselinux.txt 构建版本、meta-ti 与 RDK10.01 都不同。

确保 Yocto 层配置文件使用最新的元层信息。

(software-dl.ti.com/.../SELinux.html)

您能否再次确认 RDK10.01 是否支持 SELinux 使用 Yocto 编译、这是正确的配置文件?

此致!

Han Tao

 e2e.ti.com/.../yoctoselinux.txt


e2e.ti.com/.../arago_2D00_scarthgap_2D00_selinux_2D00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    若要在 AM62x 上使用 11.1 SDK 构建 SELinux、请使用:

    configs/processor-sdk/ processor-sdk-scarthgap-selinux-11.01.05.03-config.txt

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    客户必须使用 RDK10.1。  在 AM62x Linux RDk10.1 用户指南中不提供 SE-Linux 注释版本。

    我尝试编译 RDK10.1 版本、但这些配置文件显示 SELinux configure (arago-scarthgap-selinux-config.txt)、另一个模块使用不同的提交 ID。 您意味着需要使用 位于 RDK10.1 的 SELinux 配置文件下的 processor-sdk-scarthgap-selinux-11.01.05.03-config.txt。

    我们是否已确保 (c4b059262089b74c8fbf8dd5fdf5fd7bc1deeddc) 它是我们在 RDK10.1 发行版中的正式发布承诺?

    META-SELinux、git.yoctoproject.org/meta-selinux,scarthgap,c4b059262089b74c8fbf8dd5fdf5fd7bc1deeddc,layers=
     

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    您能否再次确认随附的配置文件与 SE-Linux 设置引入的 RDK10.1 用户指南相同?

    我基于 RDK11.1 方法对其进行修改并生成 SELinux 发行版、内核日志中的 SELinux 已启用。

    此致!

    Han Tao

    e2e.ti.com/.../processor_2D00_sdk_2D00_scarthgap_2D00_chromium_2D00_10.01.10.04_2D00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    是的、这是获取 SE-Linux 设置 10.1 的正确方法。

    我很高兴您能使其正常工作。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    感谢您的确认。 我将关闭此票证。

    RDK10.1 的一些 META-SELinux 版本控制将通过电子邮件与您讨论。

    此致!

    Han Tao