This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:电源 VDD_MCU 电压混淆 — 0.8V 还是 0.85V?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565237/tda4ah-q1-power-vdd_mcu-voltage-confusion---0-8v-or-0-85v

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

你(们)好

我混淆了 VDD_MCU 的正确电压。 数据表表的表 6.4 指出 VDD_MDU 的标称电压为 0.8V。 但是、评估板将此引脚连接到为“VDD_MCU_0V85"供电“供电、这意味着 0.85V 是正确的电压。 这是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了 VDD_MCU 电压的正确范围。  该范围可支持 0.80V 和 0.85V。  根据电源轨的供电方式(哪些其他电源轨也可与 VDD_MCU 结合使用)、可以指定使用的电压。  例如、如果 MCU 不需要独立运行(仅 MCU 模式)、则可以与 VDD_CORE 组合使用、并在 0.8V 的电压下运行。  如果使用独立式器件、它通常与 VDDAR_MCU (SRAM) 组合使用、需要 0.85V。 在这种情况下、VDD_MCU 将以 0.85v 的电压运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert!