This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SERDES0's PCIe1&PCIe3 可以't 在 8GT/s 下工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM69TDA4VHAM69

工具/软件:

我们的定制 电路板 PCIe 根 配置如下:

PCIE0 (SERDES1 LANE0 LANE1 Lane2 LANE3)、

PCIE1 (SERDES0 LANE0/LANE1)  

PCIe3 (SERDES0 通道 2/LANE3)  

FPGA 3 侧端口为 PCIe EP。

 当连接 3 个 EP (FPGA) 并以 8GT/s 的速率配置时、无法识别 PCIe3、可以识别 PCIE0/PCIE1 并以 8GT/s 的速率运行

当 3 个 EP 配置为 5GT/s 时、所有这些都可以被识别并以 5GT/s 的速率运行。

 如果仅 连接 PCIe 并以 8GT/s 的速率配置 EP、则可以识别 PCIe3、但仅以 2.5GT/s 的速率运行

问题:PCIE1 和 PCIe3 能否 在一个 Serdes0 上同时以 8GT/s 的速度运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、预计回复会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、 SoC 支持在一个 Serdes0 上同时以 8GT/s 的速率运行。 但是、您的 FPGA 可能会遇到勘误表 i2242: https://www.ti.com/lit/er/sprz536b/sprz536b.pdf?ts = 1751914214523&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      什么是 “接收到的 REFCLK 模式“、我们如何修改它? 在哪里可以找到 勘误表公告 (i2241)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     正如我之前被问到的、 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455878/tda4vh-q1-tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-cannot-work-at-8gt-s-5gt-s 的问题

      现在结果似乎我的 FPGA 无法接受早期时钟更改、 我将继续跟踪这种情况。

     我也有检查 SK-AM69 设计,可以 pcie1 (x2) 和 PCIe3(x1) 与两个 SSD ,两个工作在 8GT ?

     但是、  您存储的时钟发生了 变化、我能否使用示波器来捕获此变化时刻的 pci-ref-clock 变化?  我已在上面的该链接上发布了测试结果。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai 和 Chen:

    [引述 userid=“610828" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5912288 #5912288“]

     我也有检查 SK-AM69 设计,可以 pcie1 (x2) 和 PCIe3(x1) 与两个 SSD ,两个工作在 8GT ?

    [/报价]

    是的、他们应该在 8GT 下工作。

    我可以使用示波器捕获此更改时刻的 PCIe-ref-clock 更改吗?

    我没见过自己、但根据勘误说明、时钟应该有一些可观察到的变化。

     如果仅 连接 PCIe 并以 8GT/s 的速率配置 EP、则可以识别 PCIe3、但仅以 2.5GT/s 的速率运行。

    您能澄清一下这一说法吗? 如果只有 PCIe3 连接、那么这种 PCIe3 设备只能以 2.5GT/s 的速度运行吗? 这是意料之外的。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清一下这一说法吗? 如果只有 PCIe3 连接、那么这种 PCIe3 设备只能以 2.5GT/s 的速度运行吗? 这是意料之外的。

    是的、我们认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果只有 PCIe3 连接、不应受勘误表 i2242 的影响。 如果它只能以 2.5GT/s 的速率运行,这就指向不同的问题。  

    仅连接 PCIe3 后、能否从“lspci -vvv“发送完整日志?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    附上客户的完整日志、了解帮助分析问题所需的任何信息。

    e2e.ti.com/.../0537.lspci.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的日志。 奇怪的日志。 PCIe 控制器和 FPGA 似乎都广播了 8GT/s、但两侧的速度会降级。 更奇怪的是、所有 PCIe 控制器(包括 PCIE0 和 PCIE1)都降级到第 1 代速度。 当器件树有意将 max-link-speed 设置为低于第 3 代速度时、我只看到了这种类型的日志。

    另外两个问题/请求:

    • PCIe3 上的 FPGA 是否与 PCIe1 上的 FPGA 相同?
    • 当 PCIe1 是唯一连接的 PCIe 设备时、您能否共享“lspci -vvv“日志? 我想与您为 PCIe3 共享的日志进行比较

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       1. PCIE0 和 PCIE1 可在 8GT/s 下运行;

       2.日志将在以后;

    在此处更新日志:

    e2e.ti.com/.../lspci_5F00_eth0_5F00_eth1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5916735
    我是否可以使用示波器来捕获此更改时刻的 PCIe-ref 时钟变化?

    我没见过自己、但根据勘误说明、时钟应该有一些可观察到的变化。

    [/报价]

    您能否执行此测试并在 PCIE_REFCLK_OUT 更改后发布?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    似乎所有 3 个设备都具有不同的设备 ID:8,031,5031 和 7031。 这表明所有 3 个器件都是具有不同功能的不同器件。 此外、我看到对于不工作的 FPGA、缺少虚拟通道功能:

            Capabilities: [3c0 v1] Virtual Channel
                    Caps:   LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
                    Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
                    Ctrl:   ArbSelect=Fixed
                    Status: InProgress-
                    VC0:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
                            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
                            Ctrl:   Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
                            Status: NegoPending- InProgress-

    您能否确认第 3 个 FPGA 本身没有问题? 我不知道 FPGA 是否可以轻松移除并连接到不同的端口、但是否可以使用 PCIE0 或 PCIE1 端口测试无法正常工作的 FPGA?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiuma Takuma:ć

      我们测试了第 3 个 FPGA 是否正常、  

     我上面的所有实验都基于我的 v2.0 硬件设计。    

     我的 v1.0 设计也是 pcie0 pcie1 PCIe3、但 PCIe3 连接到 5GT 的英特尔 i226(参考:e2e.ti.com/.../tda4vh-q1-tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-cannot-work-at-8gt-s-5gt-s)  

     我们已经对我的 v2.0 硬件设计完成了更多测试

    4VH

    PCIE0 x4 通道

    4VH

    PCIe1 x2 通道

    4VH

    PCIe3 x2 双通道

    测试结果 硬件注释 TI 可以对此列进行评论

    FPGA 配置

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置
    8GT

    FPGA 设置

    8GT

    PCIE0/PCie1 => 8GT

    PCIe3 无法识别

    FPGA 8GT 未连接 FPGA 8GT 未连接

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 不配置 IP 内核

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5G 似乎不是 i2242  
    FPGA 不n‘t 配置 IP 内核

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIe1/PCIe3 => 5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0=>8GT

    PCIE1/PCIe3=>5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    8GT

    PCIE0:8GT

    PCIE1:5GT

    PCIe3:2.5GT

    FPGA 设置  

    8Gt

    4VH 不将 PCIE1 配置为设备树

    FPGA 设置  

    8GT

    PCIE0 => 8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT

    donot config pcie1、不应命中 PCIe3 的 i2242、但不能达到 8GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置  

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0/1=>8GT

    PCIe3 无法识别  

    用于确认 PCIe 3 的硬件路由 SI 的附属实验
    4VH PCIE0 x4 通道 4VH PCIE1 x4 通道
    FPGA 设置 8GT 8GT PCIE0 和 PCIE1 => 8GT 硬件路由正常

      基于我们的测试、PCIe3 是否有任何未知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    PCIe3 没有可能导致实验中观察到行为的已知问题。 至于对实验的评论:

    4VH

    PCIE0 x4 通道

    4VH

    PCIe1 x2 通道

    4VH

    PCIe3 x2 双通道

    测试结果 硬件注释 TI 可以对此列进行评论

    FPGA 配置

    FPGA 配置

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置
    8GT

    FPGA 设置

    8GT

    PCIE0/PCie1 => 8GT

    PCIe3 无法识别


    FPGA 8GT 未连接 FPGA 8GT 未连接

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT 这是最奇怪的结果。 如果 PCIe3 是唯一连接的端口、则勘误表不应影响结果。 根据您的实验、其他配置组合可以在 PCIe3 上实现 5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 不配置 IP 内核

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5G 似乎不是 i2242  
    FPGA 不配置 IP 内核

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIe1/PCIe3 => 5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0=>8GT

    PCIE1/PCIe3=>5GT

    FPGA 设置  

    8Gt

    4VH 不将 PCIE1 配置为设备树

    FPGA 设置  

    8GT

    PCIE0 => 8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT

    donot config pcie1、不应命中 PCIe3 的 i2242、但不能达到 8GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置  

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0/1=>8GT

    PCIe3 无法识别  

    我在 SK-AM69A 电路板上尝试了这一实验、该电路板具有 3 个 PCIe 端口:PCIe0、PCIe1 和 PCIe3。 我拥有的用于 E-Key 连接器 (PCIe3) 的 PCIe 卡仅是第 2 代 (5GT) 卡、因此无法测试第 3 代 (8GT)。 但是、所有的卡都能以最大可能的速度 (PCIe0/1=>8GT 和 PCIe3=>5GT) 被识别。

    用于确认 PCIe 3 的硬件路由 SI 的附属实验
    4VH PCIE0 x4 通道 4VH PCIE1 x4 通道
    FPGA 设置 8GT 8GT PCIE0 和 PCIE1 => 8GT 硬件路由正常

    我想看看能否获得一张 E-key 8GT/s 卡来在我这边测试 SK-AM69 上的 PCIe3  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Takuma:  

       根据您的实验、最大速率为 8G 8G 5G、这与我在 v1.0 设计上所能得到的相同、PCIe3 连接到 i226 以太网芯片。

       总结:  

        (1) TI 帮助测试 8GT 卡

       (2) TI 帮助我们 确认最奇怪的结果(第 2 次测试),额外的实验 是我们设置 FPGA 5GT 并连接到 PCIe3 ,它可以达到 5GT。 但如果我们 设置 8GT、它将下降到 2.5GT。

    4VH

    PCIE0 x4 通道

    4VH

    PCIe1 x2 通道

    4VH

    PCIe3 x2 双通道

    测试结果 硬件注释 TI 可以对此列进行评论

    FPGA 配置

    FPGA 配置

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置
    8GT

    FPGA 设置

    8GT

    PCIE0/PCie1 => 8GT

    PCIe3 无法识别

    FPGA 8GT 未连接 FPGA 8GT 未连接

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT 这是最奇怪的结果。 如果 PCIe3 是唯一连接的端口、则勘误表不应影响结果。 根据您的实验、其他配置组合可以在 PCIe3 上实现 5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 不配置 IP 内核

    FPGA 设置

    8GT

    PCIe3 降级至 2.5G 似乎不是 i2242  
    FPGA 不配置 IP 内核

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIe1/PCIe3 => 5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0=>8GT

    PCIE1/PCIe3=>5GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    FPGA 设置

    8GT

    PCIE0:8GT

    PCIE1:5GT

    PCIe3:2.5GT

    FPGA 设置  

    8Gt

    4VH 不将 PCIE1 配置为设备树

    FPGA 设置  

    8GT

    PCIE0 => 8GT

    PCIe3 降级至 2.5GT

    donot config pcie1、不应命中 PCIe3 的 i2242、但不能达到 8GT

    FPGA 设置

    8GT

    FPGA 设置  

    8GT

    FPGA 设置

    5GT

    PCIE0/1=>8GT

    PCIe3 无法识别  

    我在 SK-AM69A 电路板上尝试了这一实验、该电路板具有 3 个 PCIe 端口:PCIe0、PCIe1 和 PCIe3。 我拥有的用于 E-Key 连接器 (PCIe3) 的 PCIe 卡仅是第 2 代 (5GT) 卡、因此无法测试第 3 代 (8GT)。 但是、所有的卡都能以最大可能的速度 (PCIe0/1=>8GT 和 PCIe3=>5GT) 被识别。
    用于确认 PCIe 3 的硬件路由 SI 的附属实验
    4VH PCIE0 x4 通道 4VH PCIE1 x4 通道
    FPGA 设置 8GT 8GT PCIE0 和 PCIE1 => 8GT 硬件路由正常

    我们使用 FPGA 工具调试 LTSSM :

    (1) V2.0 设计:仅连接到 PCIe3、Set FPGA 8GT、 Result:2.5GT

    (__LW_AT__2) V2.0 设计仅连接 PCIe3、Set FPGA 5GT、 Result:5GT

    (3) V1.0 硬件设计连接到 PCIE1 ,设置 FPGA 8GT ,结果:PCIe 1 8GT  (因为 V1.0‘s 硬件设计 PCIe3 连接到 i226)

    PS:所有的实验都是使用相同的 FPGA 设备与相同的硬件设计,只有不同的速度。

     维护

    (1)、似乎 pcie1 和 PCIe3 不相等、您能帮助我们在这里调试有关 4VH 的差异吗?   

     以下是我 FPGA 的 FAE 建议:

     (1) 通过 RP 发送速度变化、导致速度变化的原因是什么?

    (2) 进入操作系统并尝试获得 Gen3 后,我们可以重新训练吗?

    (3) 是否有任何工具可以检查 PCIe3 上的眼图?

       这是 我们项目的关键需求,  期待着您尽快回复

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我们进入操作系统并尝试获取 Gen3 后是否可以重新训练?

    是的、在 PCIe 器件被禁用后、您应该能够发送总线的重新扫描请求。

    是否有任何工具可以检查 PCIe3 上的眼图?

    您需要一个高频示波器。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Takuma:

    如果它尝试达到 Gen2/Gen3 速度、然后恢复到 gen1 速度、则在尝试更改状态
    时会遇到一些问题

      这里的问题可能是什么?  从 ltssm 可以看出,它的状态变化是 不正常的,从 r.speed 到 r.lock 有 4 次变化,但只有 3 次跳到 r.speed ?   

    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5930735
    我们能否在进入操作系统并尝试获得 Gen3 后再训练?

    是的、在 PCIe 器件被禁用后、您应该能够发送总线的重新扫描请求。

    [/报价]

      您能告诉我如何通过更详细的步骤来实现吗?

    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5930735
    是否有任何工具可以检查 PCIe3 上的眼图?

    您需要一个高频示波器

    [/报价]

     TDA4VH 是否有任何数字眼图工具? 此外、我已经在 FPGA 上进行了眼图测试、结果如下:似乎 2.5GT 和 5GT 上的两通道 PCIe3 工作正常。  

    2.5GT:lane0 lane1

    5GT:Lane0 Lane 1

     现在、您在 SK-AM69 上的实验有什么结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经重新确认这一点、如果我们设置虚拟通道功能、结果也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    现在您在 SK-AM69 上的实验有任何结果了吗?

    我没有硬件、因此我订购了一个用于 E-key 转 M.2 Key 的适配器、以便可以使用 SK-AM69 上的 E 键控 PCIe3 插槽。

    [引述 userid=“610828" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5930890

      您能告诉我如何通过更详细的步骤来实现吗?

    [/报价]
    • 移除总线 0、器件 0、功能 0 上的器件:echo 1 >/sys/bus/pci/devices/0000:00\:00.0/remove
    • 重新扫描删除的设备:echo 1 >/sys/bus/pci/rescan

    TDA4VH 是否有任何数字眼图工具? [/报价]

    没有专门用于 TDA4VH 的工具。 如果您需要眼图分析方面的帮助、请创建一个新的 E2E 论坛主题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好专家 Takuma

    (1) V2.0 设计:仅连接到 PCIe3、Set FPGA 8GT、 result:2.5GT

     您可以从这个状态机中看到、从 r.speed 到 r.lock 有四次、传输过程似乎不正常? 你对此有何评论?  

    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5932634
    现在、您在 SK-AM69 上的实验有什么结果吗?

    我没有硬件、因此我订购了一个用于 E-key 转 M.2 Key 的适配器、以便可以使用 SK-AM69 上的 E 键控 PCIe3 插槽。

    [/报价]

     获得这一结果需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    获得此结果需要多长时间?

    等待的道歉。 SK-AM69 好像在 8GT 上成功枚举了所有 3 个 PCIe。 在下面附加日志、您可以按 Ctrl+F 选择“LnkSta:speed“以获取协商速度的链路状态:

    e2e.ti.com/.../am69_5F00_sk_5F00_pcie_5F00_3_5F00_nvme_5F00_sdk_5F00_10_5F00_0.txt

    您可以从这个状态机中看到、从 r.speed 到 r.lock 有四次、似乎传输过程是不正常的? 你对此有何评论?  [/报价]

    PCI Express Base 4.0 修订版 0.3 文档中将介绍此行为、您可以在线从 PCI-SIG 获取该文档。 如需了解具体信息、我建议您下载并阅读“4.2.6.4"。“。 部分中所述的步骤。

    但要引用有关 LTSSM 行为的章节,从 Recovery.RcvrLock

    下一个状态是 Recovery.RcvrCfg、如果在所有配置的通道上接收到八个连续的 TS1 或 TS2 有序集、并且链路和通道编号与在这些相同通道上传输的数据匹配、并且 SPEED_CHANGE 位等于 DIRECTION_SPEED_CHANGE 变量、并且如果当前数据速率为 8.0 GT 或、则所有连续 TS1 顺序集中的 EC 字段为 00b
    更高。

    如果它无法进入 RcvrCfg 状态、则再次引用规范文档助记符:

    “下一个状态是恢复。如果操作速度没有改变为
    从 L0 或 L1 进入恢复模式后相互协商的数据速率(即,
    CHANGE_SPEED_RECOVERY = 0b) 且当前运行速度大于 2.5
    GT 离开 Recovery 后要运行的新数据速率。速度将为 2.5 GT / s
    注意:这表示链路无法以当前数据速率(更高
    此链路将以 2.5 GT / GT 秒的数据速率运行。“

    这会阻止链路训练成功将速率更改为 8.0 GT /秒

    我怀疑它仍然可能与时钟相关(可能内部生成的时钟产生一些抖动)。 但是、是否可以通过实验来查看您是否可以进行一些电路板修改来为 PCIe 参考时钟连接外部时钟发生器?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家  

     通过接线连接 PCIe 3 不正常 、但 PCIe 1 正常?   

     、你对抖动有怀疑?我怎么能确认这一点

    2.关于勘误表 2242、你能帮助我范围这个时钟的变化?

     关于 PCIe 时钟选择的另一个问题、:

     在 tda4vh 的 TRM 上,在第 1521 页,表 12-202 串行器/解串器接收器参考时钟选择,我知道 0x1 使用 4VH 的内部 PLL 得到 100m,大约 0x0 0x2 和 0x3 什么是这样的?  

     4、我是否可以将 4vh PCIe 内核的 pcie_refclk_p/n_out 的外部串行器/解串器-reclk-p/n 用于形成通用时钟架构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    如果您可以进行一些电路板修改以连接外部时钟发生器、则可以完成 1 和 4。

    对于 2 人、我建议创建一个可分配给我们硬件团队的单独 E2E 主题。

    对于 3、 0x0 是来自串行器/解串器 wiz 包装器的 ref_der_out_clk 信号、0x1 来自 PLL、0x2 是来自串行器/解串器 wiz 包装器的 ref_out_clk 信号、0x3 连接到 0(无信号)。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 exerept:  

     1 我已经创建了 一个 seprate E2E。

     2 4VH 的 PCIe 内核是否可以支持 单独的时钟架构?

    3、对于通用时钟架构,我 只能得到一个时钟到 4VH 的参考时钟 0 的参考时钟,但对于我的 FPGA 设备,它仍然需要一个来自 4VH 的参考时钟, 对于这,我应该设置哪个值来选择我的外部 100m?

    对于 3、 0x0 是来自 SerDes wiz 包装器的 ref_der_out_clk 信号、0x1 来自 PLL、0x2 是来自 SerDes wiz 包装器的 ref_out_clk 信号、0x3 连接到 0(无信号)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    [引述 userid=“610828" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5943300

     2 4VH 的 PCIe 内核是否可以支持 单独的时钟架构?

    [/报价]

    是的

    3、对于通用 时钟架构、我只能得到一个时钟到 4VH 的参考时钟 0 的参考时钟、但 对于我的 FPGA 设备、它仍然需要一个 4VH 的参考时钟、对于这个、我应该设置哪个值来选择我的外部 100 米?

    通常、我们始终选择 0x1(也称为 PLL)。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5945082

     2 4VH 的 PCIe 内核是否可以支持 单独的时钟架构?

    是的

    [/报价]

    1、  由于是支持,我需要什么 chagne 使用这个架构? 您能给我们提供更详细的步骤吗?   4VH 是否有 SSC、是否需要关闭?

    2 μ s 中、i2242、选项 2 提到了 使用收到的 REFCLK 模式?   这是否意味着我的 FPGA 器件使用 CDR 来获取时钟、这是第三个 架构数据时钟架构?  如果 是、如何配置 TDA4VH 来实现这一目标?

    对于 3、 0x0 是来自 SerDes wiz 包装器的 ref_der_out_clk 信号、0x1 来自 PLL、0x2 是来自 SerDes wiz 包装器的 ref_out_clk 信号、0x3 连接到 0(无信号)。

    3 我仍然与 TDA4VH 的内部 PLL 架构感到困惑。   PCIe3_REF_CLK_OUT 有 4 个选项 0x0 0x1 0x2 0x3  

    (1) 0x1 PLL (PLL 是否来自 4VH 的系统时钟、即 19.2MHz)

    (2) 0x0 0x2 来自 wiz wrapper、它的 时钟来自哪里?  这里有什么不同?

    (3) 对于 AM69 演示板、serdes0 在此设置中有 100M 时钟输入到 SERDES_REF_ CLK 引脚、、AM69 演示板设置是什么?   为什么呢?

    (4) 基于 (3)、此外:如果我 希望 PCIE1_refclk_out 和 PCIe3_refclk_out 内核使用该时钟、我是否应该设置任何寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    您是否可以尝试修改电路板以使用外部 100MHz 时钟发生器来为 FPGA 和 SoC PCIe 基准引脚提供参考时钟?  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Takuma:

     我 尝试使用一个外部 100MHz (9FGV0241 时钟 IC) 为 Serdes0_refrence 和 FPGA 基准引脚提供 100M 电源。   

     我从 FPGA 上移除 PCIe3_REFCLK_OUT 引脚和 PCIE1_REFCLK_OUT 引脚。  

     结果是:

      PCIE1 -> 8GT

      PCIe3 -> 2.5GT

     我已经确认时钟信号已同步。

     通过线缆连接 PCIe3 仍然只有 2.5GT。

     请帮我解决这个问题!!!!  Sobμ s

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    从 TI 的角度来看、我们已经确认、SoC 的 PCIe3 实例可以使用 AM69(其中 SerDes 和 PCIe 在功能上与 TDA4VH 相同)在 8GT 下工作  、而使用 3 个 SSD、我们还确认 PCIe 在同时使用 PCIE1 和 PCIe3 时仍会协商到 8GT。  

    此外、使用不同的时钟配置在协商频率下获得不同的结果后、PCIe 信号的信号完整性会受到怀疑。 因为在之前分享的表格中、设置 PCIE1 和 PCIe3 导致 PCIe3 未被检测到、但现在检测到的是 2.5GT。  

    让我给硬件团队记下一点、看看他们是否也可以查看此主题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我们能否简单介绍一下您的原理图、其中显示了使用内部基准时钟时 PCIe 参考时钟的连接情况、以及使用外部时钟发生器的新配置?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除 上述内容外、您能否运行下面的 bash 脚本、其中转储一些与基准时钟相关的寄存器?

    e2e.ti.com/.../dump_5F00_pcie_5F00_ctrlmmr_5F00_register_5F00_j784s4.sh

    硬件团队也怀疑基准时钟存在问题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    使用内部时钟时、 CTRLMMR_PCIE_REFCLK3_CLKSEL 应具有 0x101、与 REFCLK1 和 REFCLK3 类似。 否则、与 PCIe3 相关的 CTRLMMR 寄存器看起来正常。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Takuma:

      是的,这 只是我的测试版本. 似乎您可以忽略这一点、

      使用内部时钟时、以下是对脚本进行搭接的输出:

    root@j784s4-evm:~# bash dump_pcie_ctrlmmr_register_j784s4.sh
    
    //// Starting register dump ////
    
    CTRLMMR_PCIE0_CTRL at addr 0x00104070 is 0x00000382
    
    CTRLMMR_PCIE1_CTRL at addr 0x00104074 is 0x00000182
    
    CTRLMMR_PCIE2_CTRL at addr 0x00104078 is 0x00000002
    
    CTRLMMR_PCIE3_CTRL at addr 0x0010407C is 0x00000182
    
    CTRLMMR_PCIE_REFCLK0_CLKSEL at addr 0x00108070 is 0x00000101
    
    CTRLMMR_PCIE_REFCLK1_CLKSEL at addr 0x00108074 is 0x00000101
    
    CTRLMMR_PCIE_REFCLK2_CLKSEL at addr 0x00108078 is 0x00000100
    
    CTRLMMR_PCIE_REFCLK3_CLKSEL at addr 0x0010807C is 0x00000101
    
    CTRLMMR_ACSPCIE0_CTRL at addr 0x00118090 is 0x01000000
    
    CTRLMMR_ACSPCIE1_CTRL at addr 0x00118094 is 0x01000000
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES0_LN0_CTRL at addr 0x00104080 is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES0_LN1_CTRL at addr 0x00104084 is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES0_LN2_CTRL at addr 0x00104088 is 0x00000000
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES0_LN3_CTRL at addr 0x0010408C is 0x00000000
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES1_LN0_CTRL at addr 0x00104090 is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES1_LN1_CTRL at addr 0x00104094 is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES1_LN2_CTRL at addr 0x00104098 is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES1_LN3_CTRL at addr 0x0010409C is 0x00000001
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES2_LN0_CTRL at addr 0x001040A0 is 0x00000000
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES2_LN1_CTRL at addr 0x001040A4 is 0x00000000
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES2_LN2_CTRL at addr 0x001040A8 is 0x00000002
    
    CTRL_MMR_CFG0_SERDES2_LN3_CTRL at addr 0x001040AC is 0x00000002
    
    //// Ending register dump ////
    
    root@j784s4-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    寄存器转储看起来很好。  

    到目前为止、所提供的信息旨在表明在恢复均衡阶段出现故障、并且很可能在均衡阶段 1 期间出现故障。 这将解释为什么 5GT/s 和 2.5GT/s 工作,而 8GT/s 降级到 2.5GT/s 这是因为 5 和 2.5GT/s 不需要链路均衡、而 8GT/s 需要链路均衡、如果均衡阶段失败、将降级到 2.5GT/s。

    以下内容来自 PCI-SIG 的 PCI Express Base 4.0 Rev0.3 规范文档:

    从过去分享的 LTSSM 图形中,我们可以看到 R.Eq 进入 R.Speed 状态,而不是 R.Lock

    lspci -vvv 的输出表示 未设置 EqualizationPhase1 位:

    LnkSta2:当前去加重等级:–3.5dB、EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
    EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest -
    重计时器 — 2 重定时器 — 交叉链接器:不支持

    因此、接收器无法识别发送器发送的两个连续的 TS1 顺序集。

    是否可以 使用不同的 PCIe 3.0 器件测试您的 TDA4VH 电路板、以查看问题是在 FPGA 侧还是 TDA4VH 侧?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:Takuma:

      1)我分享了一个测试做 PCIE1 和 PCIe3 做一个 PCIE1 x4 通道,这可以在当前 V2.0 板在 8GT 上检测: VH 侧硬件 SI 应该是好的。

      2)我使用我的 V1.0 TDA4VH 定制板的同一个 FPGA 端口进行测试、这是 PCIe2 (serdes1 lane2 和 lane3)、可以转至 8GT:FPGA 端很好。

      总之、我认为 FPGA 端应该可以、否则在具有 V1.0 VH 板 PCIe 端口 2 的 8GT 下不应检测到我的 V1.0 电路板。 现在、只有 PCIe3 2x通道 模式未 通过 TDA4VH 专门验证。

     我的 PCIe 端口不是标准的插槽,它是一个特殊的端口,  我需要 用电线连接到另一个 PCIe 设备板进行测试,这是非常难确保 SI。

      如果是、您能否使用 AM69-SK 电路板连接一个 FPGA 演示板来测试我的场景?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题没有直接回答。  在此处更新:

    PCIe3 上的 FPGA 是否与 PCIe1 上的 FPGA 相同?

    显示了方框图。  同一 FPGA 板 GEth2 与 TDA4VH V1.0 板 PCIe 端口 2 连接工作正常。 所以 FPGA 端正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

      如果是、您能否使用 AM69-SK 电路板连接一个 FPGA 演示板来在我的场景中进行测试?    [/报价]

    我已经测试了您的用例、其中 3 个 PCIe 器件连接到 AM69-SK、每个器件都可以链接高达 8GT/s 以下日志:

    e2e.ti.com/.../4846.am69_5F00_sk_5F00_pcie_5F00_3_5F00_nvme_5F00_sdk_5F00_10_5F00_0.txt

    PCIe0、PCIe1 和 PCIe3 接口的使用方式与您的设置类似。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:Takuma:

      谢谢你  

      但你还有其他线索来解决这个问题吗?  

    此致

    Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    与硬件团队核实、看看他们是否有建议。

    我在 TI 的软件团队工作、因此我无法对硬件方面以及链路均衡失败的原因发表深入评论。

    在等待硬件团队的意见时、正在使用哪个 SDK 版本? 此处的主题中是否使用了 9.1 SDK:  TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1:SERDES0 的 PCIe1 和 PCIe3 无法在 8GT/s 和 5GT/s 下工作  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    得到了硬件团队的回应。

    您能否删除器件树中用于 PCIe0 和 PCIe1 的串行器/解串器链路、以便只剩下 PCIe3?  https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-evm.dts?h=ti-linux-6.1.y#n942。您还必须删除一些依赖节点、例如 pcie1_rc 和 pcie0_rc。

    这是为了测试单链路模式是否能够改善 PCIe3 上的行为。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    [引用 userid=“610828" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5964255 ]您能否分享 AM69 上 PCIe 的所有配置、以便实现 PCIE0 PCIE1 和 PCIe3 dtsi 文件?  [/报价]

    对于 SK-AM69、使用以下 DTS: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am69-sk.dts?h=ti-linux-6.6.y

    上述 DTS 中也包含 PCIe 和 SerDes 的配置。 我没有看到您分享的 DTS 和 SK-AM69 中使用的 DTS 之间有任何突出的地方、但请随时查看。  

    您建议、如果我们从外部 或 tda4VH 内部 PLL 提供 100M、则此寄存器应该设置 0x1? 这是正确的吗?

    ACSPCIE 参考时钟选择仅影响连接到 PCIE_REFCLKx_P/N_OUT 的 ACSPCIE 时钟缓冲器、因此如果使用外部时钟、该值不应该有任何影响。

    CPU 的链路训练是否 支持热重置以使用

    我没有尝试过您的方法进行重置。 但是、我之前已经介绍过适用于大多数标准器件的以下内容。 提醒一下、我发现很少有 EP 器件不 支持重新扫描/再培训。  

    • 删除总线 0、器件 0、功能 0 上的器件: 回波 1 >/sys/bus/pci/devices/0000:00\:00.0/remove
    • 重新扫描已删除的设备: Echo 1 >/sys/bus/pci/rescan
     在勘误表文件上、勘误表 i2326 是否 与此问题有任何关系?  [/报价]

    使用外部基准时钟时、i2326 不应适用。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:  

    1  TI 的硬件团队对此是否有更多的线索?

    2  关于 i2326,系统 clk 是 19.2M,它是在整数模式还是分数模式下工作?  如果我们将 SYSCLK 设置为 25M、是否可以改进?

    使用外部参考时钟时、i2326 不应适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我 将这个问题重新分配给硬件团队。 到目前为止、没有其他意见。

    是否有办法可以检查终端链路均衡失败的原因? 分析仪等 PCIe 协议吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:Takuma:

    1  我仍然与 TDA4VH 的时钟选择感到困惑。  

     如果我没有输入外部时钟、SerDes 应使用内部 PLL 时钟。   但是、如果使用外部时钟发生器、 TDA4VH 应设置一些寄存器以 使 SerDes 基准时 钟使用外部时钟、它能否自动选择基准时钟?   

    2  串行器/解串器 0 可以使 PCIe2 x4  或 pcie1   x2 和 PCIe3 x2、在此配置中有多少个 PCIe 控制器正常运行?   

    3 关于热重置,重新扫描似乎无法重新训练硬件过程,有没有其他方法来重新训练链接?

    4.  

    是否有办法检查为什么您的端链路均衡失败? 设计 PCIe 协议分析器?

     我们是否有任何可以检查为什么在 4VH 上失败的状态寄存器?   、我将尝试 Fink PCIe 协议分析器。

    此致、

    Sai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    如果我不输入外部时钟、SerDes 应使用内部 PLL 时钟。   但是、如果使用外部时钟发生器、 TDA4VH 应设置一些寄存器以 使 SerDes 基准时 钟使用外部时钟、它能否自动选择基准时钟?   [/报价]

    我的理解是、  我们一直在讨论的 ACSPCIE 参考时钟选择仅用于输出 PCIe 参考时钟。 下面是多路复用器和 pcie_REFCLKx_CLKSEL_OUT_clksel 的视图、该视图选择要在 pcie_REFCLKx_P/N_OUT 上输出哪个时钟。

    这会通过一条单独的路径来驱动串行器/解串器模块、而不是接收外部基准时钟。

    如果要选择外部基准时钟来接收串行器/解串器的外部基准时钟、它应对应于器件树中的“ext_ref_clk"。“。 不过、即使不选择、时钟配置也会像在“独立的时钟架构“中那样。 正如您所做的实验一样、使用外部时钟 PCIe1 成功链接到高达 8.0GT/s

    2  串行器/解串器 0 可以使 PCIe2 x4  或 pcie1   x2 和 PCIe3 x2、在此配置中有多少个 PCIe 控制器正常工作?   [/报价]

    每个 SerDes 实例最多可以支持 2 个接口、因此每个 SerDes 可以连接到 2 个 PCIe 控制器。 Serdes0 可以连接到 PCIe1 和 PCIe3 实例、而 Serdes1 可以连接到 PCIe0 和 PCIe2。

    3 关于热重置,重新扫描似乎无法重新训练硬件过程,有没有其他方法来重新训练链接?
    [/quote]
    1. setpci -s 0000:00:00.0 CAP_EXP+0x30.W=0x1 — 这通过设置链路控制 2 寄存器将目标链路速度更改为第 1 代速度 (2.5GT/s)。 可使用 0x2、0x3 值设置为第 2 代、第 3 代
    2. setpci -s 0000:00:00.0 CAP_EXP+0x10.0.W=0x20 — 这通过设置链路控制寄存器的位 5 来重新训练链路
    3. lspci -vv -s 0000:00:00.0 | grep -i speed — 读取设置为目标速度和实际速度的速度

    注意、上述序列使用 0000:00:00.0 作为器件、但应将其更改为要更改的任何器件。

    [引述 userid=“610828" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5968857

     我们是否有任何可以检查为什么在 4VH 上失败的状态寄存器?   、我将尝试 Fink PCIe 协议分析器。

    [/报价]

    我会将 此问题推迟到我们的硬件团队处理。

    此致、

    Takuma

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Takuma:

    问题 1:  

      以下是我们的经验:

      我们 禁用 pcie1 控制器 、并且仅启用 PCIe3 控制器 、对于这两个配置文件、均使用 PCIe3_refclk_out。

      设置 serdes0 lane0 和 lane1 unUSE 或 PCIE1_lane、我们会得到不同的结果。  

      (1) 配置 file1  

    &SERDES_ln_ctrl{

         空闲状态= 、 、

                       、 、

                       、 、

                      、 、

                       、 、

                       、 、

                       、 、

                       、 ;

    };

    (2) 配置文件 2:

    &SERDES_ln_ctrl{

         空闲状态= 、 、

                       、 、

                       、 、

                      、 、

                       、 、

                       、 、

                       、 、

                       、 ;

    };

    结果:   

    配置文件 1:  仅限 PCIe3 2.5GT

    配置文件 2:  PCIe3 Get 8GT

     

    您能告诉我们 这可能是什么问题吗?  如何修改我们的文件。  

    问题 2:  

    [引述 userid=“492487" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536263/tda4vh-q1-serdes0-s-pcie1-pcie3-can-t-work-at-8gt-s/5974388

    这会通过一条单独的路径来驱动串行器/解串器模块、而不是接收外部基准时钟。

    如果要选择外部基准时钟来接收串行器/解串器的外部基准时钟、它应对应于器件树中的“ext_ref_clk"。“。 不过、即使不选择、时钟配置也会像在“独立的时钟架构“中那样。 正如您所做的实验一样、使用外部时钟 PCIe1 成功链接到高达 8.0GT/s

    [/报价]

     使用  “独立的时钟架构“来为 AM69 板剂量测量?  或者 、您已经配置“ext_ref_clk"?“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我们 禁用 pcie1 控制器 、仅启用 PCIe3 控制器 、对于这两个配置文件、均使用 PCIe3_refclk_out。

    有趣的实验 这会更改 CTRLMMR 寄存器、以选择用于每个串行器/解串器通道的 IP。 驱动的串行器/解串器软件、不应影响在驱动器内选择的路径。  

    我想看看在没有任何设备连接到 PCIe3 时 LTSSM 行为是否有区别、并比较配置文件 1 和文件 2。  

    确定 AM69 电路板使用的是  “独立的时钟架构“吗?  或者 您已经配置“ext_ref_clk"?“?

    我正在为 SK-AM69 使用默认器件树。 默认情况下、serdes0 使用 “core_ref_clk"。“。 但是、电路板本身会将外部时钟发生器路由到串行器/解串器和 PCIe 连接器的 REFCLK、因此它本质上是一个单独的时钟架构。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma:

     这两个文件的 PCIe3 没有任何连接。   您能看到差异吗?

    配置文件 1 配置 SerDes 通道 0 和通道 1

    配置文件 2NO 串行器/解串器通道 0 和通道 1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    在 第二种“配置文件 2NO SerDes 通道 0 和通道 1“的情况下、PCIe1 寄存器是否可访问? 也就是说、是否可以运行 poll_ltssm_for_change.sh 0x2917014、或者是否显示错误?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Takuma:  

     “我不会介意的,我想要的只是要和你在一起。“ 我重试此操作、它将显示错误。