This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:SK-AM62-LP ST 上的 CSI-2 摄像头电源 (SK-AM62-56G3MAI1)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561632/am620-q1-power-supply-for-csi-2-camera-st-56g3mai1-on-sk-am62-lp

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LP

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 SK-AM62-LP 套件 连接 CSI-2 摄像头 (CSI-56G3MAI1 ST)。 请您确认应该使用哪种电源来驱动摄像头— VCC_3V3_SYS VCC_CSI_IO

我们还需要在运行时控制此电源(用于挂起,启用,禁用等)。

此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 请提供有关该请求的更多信息吗? “驱动摄像头“是什么意思?

    VCC_3V3_SYS 用于 VDD 和 VCC

    VCC_CSI_IO 用于 IO

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的支持。

    我们需要为摄像头提供 3.3V 电源、应控制(开/关)此电源以允许暂停或停止模式以实现节能。

    CSI-2 连接器上提供了两个电压轨: VCC_3V3_SYS VCC_CSI_IO


    在我看来、VCC_3V3_SYS 也用于驱动其他外设或 SoC、因此对其进行控制可能是不可行的。 因此、只有 VCC_CSI_IO 似乎特定于摄像头。

    您能否确认为摄像头供电的首选选项是 VCC_CSI_IO 吗?

    此致、
    Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VCC_CSI_IO 用于 IO。 该电源轨在启动时输出 1.8V 电压、而不是 3.3V 电压

    VCC_3V3_SYS 是唯一连接到摄像头连接器的 3.3V VDD 电源、在“部分 IO“低功耗模式下仅关闭。 如果您的应用需要在特定场景下为 CSI 关闭此电源轨、我建议在 VCC_3V3_SYS 和摄像头之间添加电源开关。  

    注意:客户有责任保护不具备失效防护功能的 IO。 确保在相应 IO 电源引脚上没有有效电压时、不会向 IO 施加电压。   

    谢谢、

    Brenda