This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:Processor SDK AM69 的用户指南介绍了 Chromium 不支持硬件/音频

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561237/am69a-the-user-guide-of-processor-sdk-am69-tells-that-hardware-sound-is-not-supported-for-chromium

器件型号:AM69A
Thread 中讨论的其他器件:AM69

工具/软件:

根据 Processor Linux SDK AM69。 提供了一份用户指南、说明如何启动并运行 Chromium 并启用硬件加速。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69/latest/exports/docs/system/Demo_User_Guides.Chromium_Browser.html 

将在 Weston 桌面上的窗口浏览器中打开 www.ti.com。

webglsamples.org/.../aquarium.html --start-fullscreen

将在 Weston 桌面上的全屏窗口中打开 Aquarium 3D Benchmark。

 --start-fullscreen 开关将使铬浏览器消耗整个屏幕,包括覆盖 Weston 菜单栏。

这将开始镀铬、前提是您可以从 TI 平台连接到互联网、它将连接到使用 WebGL/JavaScript 的示例应用、并使用 3D GPU 使鱼在鱼碗中游泳。

但在下面它也写入:

5.3.6.  Limitations

  • 不支持浏览器中的音频/视频。

  • 不支持视频解码或编码的硬件加速。

那么,什么是真呢?  

AM69 可以在 YouTube 等网站上实现硬件加速吗?

浏览器中的音频和视频是否受支持、例如 YouTube 或其他流媒体服务?

我想知道我是否可以在 AM69/AM69A 上播放 YouTube/Netflix/GeForce 等、并且仍然能听到视频流中的声音。 这就是该问题的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我会回来给你的。 我现在不熟悉 Chromium 的局限性。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。 我确实与团队确认、AM69 目前在网络(例如 YouTube)上没有硬件加速功能来支持音频和视频。

    我们的团队正在积极开展这方面的工作、但尚未计划发布特定的 SDK 版本。

    此致、
    Sarabesh S.