主题中讨论的其他器件:TCA6424
工具/软件:
您好、
我已将引脚 (Y25、R28、W23、Y24) 的 Pinmux Config 设置为 GPIO、因为我不确定这四个中的哪两个实际映射到 GESI 板上的 J19 连接器

我可以看到寄存器按预期配置、GPIO 输出也在 GPIO0_MEM_OUT_DATA01 以及 GPIO0_SET_*和 GPIO0_CLR_*寄存器上更新。
因此、我期望我应该能够看到 I2C5_SCL (R28 或 Y24) 和 I2C_SDA (Y25 或 W23) 从高电平切换到低电平以及从低电平切换到高电平、但我在示波器上没有看到任何变化。
我想只有*set*和*out*应显示预期输出、而*clr*应与*set*相反。 如果是这样、那么出于某种原因、似乎设置了 CLR 指令、并且 CLR 指令几乎彼此相邻、这使得该引脚始终保持低电平。
如果我错过了一些东西、您能让我知道吗?或者如何让它正常工作?
我正在使用、
- J721S2 SOM (PROC118E3)
- GESI 卡 (PROC084A)
- Jacinto 7 CPB (PROC079A)
- PDK 11.0.0.21
- 相应地修改裸机 GPIO 闪烁代码。
谢谢。
此致、
摩西