This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:(LP) DDR4 训练算法的概念说明

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566562/am623-conception-clarification-for-lp-ddr4-training-algorithm

器件型号:AM623


工具/软件:

尊敬的专家

创建此线程以进行双重检查和概念说明。

这是一年前的延伸讨论话题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1406455/am623-are-there-any-special-test-conditions-for-the-shmoo-test-on-the-am6234?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=shmoo%20am62

参考  通过此 (LP) DDR4 训练算法信息、我们可以了解 DDR 训练函数完成了什么。

https://dev.ti.com/tirex/content/Processor_DDR_Config_0.10.32.0000/docs/README.html

几个问题、

(1) 据我所知、DDR4 或 LPDDR4 都需要培训? (是/否)

(2)(LP) DDR4 培训由 AM62 本身完成?  (是/否)

(3) 根据当前状态、 SHMOO 工具仅支持 LPDDR4?  (是/否)

(4) 我们看到了一些培训项目、一些函数标签“LPDDR4 Only“、是否意味着 DDR4 不需要此培训项目? (是/否)

  • 控制器/PHY (DDR4 和 LPDDR4) 的 IO 校准
  • 命令总线训练 (CBT)、包括在 DRAM 的 MR12 中编程的基准电压(仅限 LPDDR4)
  • CA/CS 矫正(仅限 LPDDR4)
  • 写入矫正 (DDR4 和 LPDDR4)
  • 读取门训练 (DDR4 和 LPDDR4)
  • 读取电平(读取数据眼图训练)(DDR4 和 LPDDR4)
  • VREF 培训 (DDR4 和 LPDDR4)
  • 写入 DQ 电平(写入数据眼图训练)(仅限 LPDDR4)

(5) 我在自述文件中看到了一个关键字“正常操作“, 正常操作“的定义是什么?  (是/否)

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    1) 可以、DDR4 和 LPDDR4 都需要在最高支持频率下接受训练。  这有助于优化信号时序和 VREF 以获得更大裕度

    2) 是的,培训由 DDR IP 执行

    3) 是的、目前 shmoo 工具仅支持 LPDDR4。  对 DDR4 的支持正在开发中

    4) 这只是意味着某些培训步骤仅适用于 DDR4 或 LPDDR4。

    5) 这仅仅意味着在初始化完成后,当读/写或刷新等典型活动正在使用内存执行时。  应在 DDR 正常运行期间执行定期训练、以便校准、训练更新等可以作为后台任务完成。

    此致、

    James