This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:关于 XEVMK2LX 开发板不可用性

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565508/66ak2l06-regarding-unavailability-of-xevmk2lx-development-board

器件型号:66AK2L06


工具/软件:

您好、

 我写信提出关于 XEVMK2LX 开发板不可用的问题。 我们目前计划使用该评估板进行项目开发和评估、但尽管多次尝试采购、但该评估板无法通过您的官方分销商或在线渠道获得。

请告知我们:

  1. XEVMK2LX 开发板的当前可用状态。

  2. 您建议的任何预期补货日期或替代产品。

  3. 可能的支持渠道、我们可以尽早采购董事会。

谢谢、

此致、

Veerappan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veerappan、

    1. 此 EVM 现已停产、因此无产品可供出售。

     2.不过,我正在努力运送一个备用 EVM ,我们今天的实验室里有这种 EVM。

    3. 这是一个非标准的过程,所以我需要做这件事的后勤工作,并确保这是可以实现的。

    4. 你能建议一个良好的送货地址,期待我的成功做这个?

    此致、

    Trey Granger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trey Granger:

    姓名:Krishnagandh

    地址:Olympia Teknos Park, Plot.No: 28, South Phase, Ambedkar Nagar, SIDCO Industrial Estate,Guindy, Chennai, Tamil Nadu 600032, India.

    公司名称: Jeanuvs Private Limited.

    手机号码:+91 9578428979

    谢谢、

    此致、

    Veerappan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veerappan、

    我本正在研究如何向您发送我们的一块备用板、但这似乎是不可能的、因为这些 EVM 已经过时。

    但是、我的确在 Octopart.com 上进行了检查、发现这些产品在那里提供。   我希望您能够使用第 3 个器件来获取所需的 EVM。

    感谢您的理解。

    此致、

    Trey