This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:启用 CSI-2 传感器

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560996/am62a7-enable-csi-2-sensor

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 社区
我在这里指的是最新的 am62a Linux SDK 文档
dev.ti.com/.../dev-use-camera.html

 有人可以帮助完成步骤 6 吗

它应该为 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3)+= 文档中提到的.dtso、 
或 dtb-$(CONFIG_arch_K3)+= .dtbo 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题
    按照相同的指南构建了内核、使用加载到 SD 卡上  

    sudo destdir=/media/$USER/rootfs2 make linux_install

    ov5647.ko 未自动加载、  
    已尝试  
    root@am62axx-EVM:/usr/lib/modules/6.12.35-g72f48d59b8f0-dirty/kernel/drivers/media/i2c、insmod ov5647.ko
    并得到了这些误差

    [166.121794] ov5647:未知符号 v4l2_async_unregister_subdev (err –2)
    [ 166.128746] ov5647:未知符号__v4l2_async_register_subdev (err –2)
    [ 166.135553] ov5647:未知符号 v4l2_fwnode_Endpoint_parse (err –2)
    insmod:错误:无法在模块中插入模块 ov5647.ko:未知符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 uEnv.txt 中添加叠加层后
     启动时加载传感器内核模块、但收到这些错误消息
    [ 7.416799] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev 地址 0xd
    [ 7.431059] ov5647 4-0036:写入 SENSOR_OE_ENABLE_REGS 错误
    [7.432289] rproc-virtio rproc-virtio.8.auto: registered virtio1 (type 7)
    [7.437580] ov5647 4-0036:带有驱动程序 ov5647 的探测器失败、错误为–121
    [7.443694] Remoteproc remoteproc2:远程处理器 78000000.r5f 现已连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档非常分散。 需要查看许多问题的论坛、不管怎样、这个问题已经解决、必须在 dtso 中进行一些更改、之后驱动程序加载就可以了、
    我还面临一些其他问题、将创建新主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    1.按执行步骤 4  CONFIG_VIDEO_ =y    然后尝试  sudo destdir=/media/$USER/rootfs2 make linux_install。  

    ov5647.ko 将自动加载。

    2.将步骤 6 修改为  

    dtb-$(CONFIG_arch_K3)+= 。 dtbo 


    如有任何其他疑问、请联系。

    此致、

    Dilna K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dilna K 
    现在一切看起来都很好、我已经使用捕获了原始 BGGR10 帧  

    yavta -c -Fcapture -s 640x480 -f SBGGR10 /dev/video3 -c20

    使用基本 python 脚本、我已经将帧解压缩并转换为 png、图片看起来更绿色、但它可以验证驱动程序/传感器是否正常工作、  


    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am62ax_academy_10_01_00_00/_build_am62ax_academy_10_01_00_00/source/linux/ch-develop/dev-use-camera.html#configure-camera-parameters
    参考这里的最后一步,我无法找到 ov5647 目录下的 opt/imaging,你能帮助这个步骤,我想捕捉像这样的视频

    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video3 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    默认情况下、 ov5647 目录不在 opt/imaging 下、您必须生成它。 为此、请参阅以下主题

    链接: — https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1226793/sk-am62a-lp-configuring-a-new-csi-2-image-sensor-to-use-isp-vpac-functionality

    此致、

    Dilna k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我从论坛上的另一个线程复制了该目录 、并 在 执行时更新了 tiovx_sensor_module 和 gsttiovxisp
    GST-CHECK-1.0 tiovxisp
    我们都会得到这些错误

    错误:./gst-libs/gst/tiovx/gsttiovxcontext.c:146:gst_tiovx_cont[ 28.528110]审计:type=1701 审计 (1757394109.429:26):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1607 comm=“gst-checking-1.0" exe="“ exe="/usr/bin/gst-inspect-1.0“/usr/bin/gst-inspect-1.0 sig =6 res=1
    EXT_init:置为无效失败:(0 == ret)
    [28.555907] audit: type=1334 audit(1757394109.457:27):prog-id=23 op=load

    1861.950002 s:app_log:错误:无法映射内存@ 0xa1000[28.568195]审计:type=1334 审计 (1757394109.469:28):prog-id=24 op=load
    000 个大小 262144 字节!!!
    应用程序:错误:日志写入器 init fai[ 28.580512]审核:type=1334 audit (1757394109.481:29):prog-id=25 op=load
    LED!!!
    app_log:错误:无法映射大小为 3288576 字节的内存@ 0xa2000000!!
    应用程序:错误:文件 IO 写入器初始化失败!!!
    应用程序:初始化...完成!!
    保释! 错误:../gst-libs/gst/tiovx/gsttiovxcontext.c:146:gst_tiovx_context_init:断言失败:(0 == ret)
    已中止(核心已转储)
    root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps #[ 29.555037] audit:type=1334 audit (1757394110.457:30):prog-id=25 op=unload
    [29.562043]审计:type=1334 审计 (1757394110.457:31):prog-id=24 op=unload
    [29.569012]审计:type=1334 审计 (1757394110.457:32):prog-id=23 op=unload


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到用于生成映像的 BIN 文件的工具、我是否可以获得有关此方面的帮助? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    解决该错误  app_log:错误:无法映射大小为 3288576 字节的内存@ 0xa2000000!!

    请参阅此常见问题解答 : https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/11_01_07_05/exports/docs/devices/AM62AX/edgeai/faq.html#why-does-error-unable-to-map-memory-0xa2000000-appear-after-applying-a-custom-dtbo-using-name-overlays-from-sdk-11-1-with-edgeai

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dilna K 它解决了内存问题,  

    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video3 io-mode=dmabuf-import ! \
    > video/x-bayer, width=640, height=480, framerate=30/1, format=bggr10 ! \
    > tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name="SENSOR_ONSEMI_OV5647" \
    > dcc-isp-file=/opt/imaging/SENSOR_ONSEMI_OV5647/linear/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/SENSOR_ONSEMI_OV5647/linear/dcc_2a.bin format-msb=9 ! \
    > video/x-raw, format=NV12, width=640, height=480, framerate=30/1 ! kmssink driver-name=tidss
    
    APP: Init ... !!!
    4007.669070 s: MEM: Init ... !!!
    4007.669134 s: MEM: Initialized DMA HEAP (fd=8) !!!
    4007.669289 s: MEM: Init ... Done !!!
    4007.669304 s: IPC: Init ... !!!
    4007.687724 s: IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    4007.692215 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
    4007.692372 s: VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_ERROR
    4007.692397 s: VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_WARNING
    4007.692444 s: VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_INFO
    4007.693212 s: VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-0
    4007.693542 s: VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-1
    4007.693817 s: VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-2
    4007.694078 s: VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-3
    4007.694106 s: VX_ZONE_INFO: [tivxInitLocal:202] Initialization Done !!!
    4007.694116 s: VX_ZONE_INFO: Globally Disabled VX_ZONE_INFO
    Setting pipeline to PAUSED ...
    Pipeline is live and does not need PREROLL ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-width = 1920
    /GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-height = 1080
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-bayer, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1, format=(string)bggr10, interlace-mode=(string)progressive
    New clock: GstSystemClock
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-bayer, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1, format=(string)bggr10, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstTIOVXISP:tiovxisp0.GstTIOVXIspPad:sink_0: caps = video/x-bayer, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1, format=(string)bggr10, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-bayer, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1, format=(string)bggr10, interlace-mode=(string)progressive
    /GstPipeline:pipeline0/GstTIOVXISP:tiovxisp0.GstTIOVXMisoPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1
    /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)NV12, width=(int)640, height=(int)480, framerate=(fraction)30/1



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器框架尚不可见、将经历类似的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dilna K ,我得到了“GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存“
    任何高度赞赏的帮助,  
    迄今采取的步骤
    ov5647_properties.txt 用于生成 DCC bin、生成的 bin 复制到 opt/imaging 目录

    SENSOR_WIDTH 1920
    SENSOR_HEIGHT 1080
    # BIT_DEPTH may be 12, 10, or 8 for linear mode
    BIT_DEPTH 10
    # 0=RGGB; 1=GRBG; 2=GBRG; 3=BGGR
    COLOR_PATTERN 3
    WDR_MODE 0
    WDR_BIT_DEPTH 20
    WDR_KNEE_X 0,512
    WDR_KNEE_Y 0,2048 
    BLACK_PRE  0
    GAMMA_PRE 70
    H3A_INPUT_LSB 0
    BLACK_POST  0
    SENSOR_ID 5647
    PRJ_DIR ../../../../imaging/sensor_drv/src/ov5647
    SENSOR_NAME ov5647
    SENSOR_DCC_NAME SENSOR_ONSEMI_OV5647
    YUV_GAMMA 0

    应用了 media-ctl 命令  

    media-ctl -V '"ov5647 4-0036":0 [fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]'
    media-ctl -V '"cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]'
    media-ctl -V '"30102000.ticsi2rx":0 [fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]'
    media-ctl --set-v4l2 "'ov5647 4-0036':0[fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]"
    


    media-ctl-p 的输出

    media-ctl -p
    Media controller API version 6.12.35
    
    Media device information
    ------------------------
    driver          j721e-csi2rx
    model           TI-CSI2RX
    serial          
    bus info        platform:30102000.ticsi2rx
    hw revision     0x1
    driver version  6.12.35
    
    Device topology
    - entity 1: 30102000.ticsi2rx (7 pads, 7 links, 1 route)
                type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                device node name /dev/v4l-subdev0
    	routes:
    		0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
    	pad0: SINK
    		[stream:0 fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]
    		<- "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad1: SOURCE
    		[stream:0 fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none]
    		-> "30102000.ticsi2rx context 0":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad2: SOURCE
    		-> "30102000.ticsi2rx context 1":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad3: SOURCE
    		-> "30102000.ticsi2rx context 2":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad4: SOURCE
    		-> "30102000.ticsi2rx context 3":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad5: SOURCE
    		-> "30102000.ticsi2rx context 4":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad6: SOURCE
    		-> "30102000.ticsi2rx context 5":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 9: cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge (5 pads, 2 links, 1 route)
                type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                device node name /dev/v4l-subdev1
    	routes:
    		0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
    	pad0: SINK
    		[stream:0 fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none colorspace:srgb]
    		<- "ov5647 4-0036":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad1: SOURCE
    		[stream:0 fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none colorspace:srgb]
    		-> "30102000.ticsi2rx":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    	pad2: SOURCE
    	pad3: SOURCE
    	pad4: SOURCE
    
    - entity 15: ov5647 4-0036 (1 pad, 1 link, 0 routes)
                 type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev2
    	pad0: SOURCE
    		[stream:0 fmt:SBGGR10_1X10/1920x1080 field:none colorspace:srgb
    		 crop.bounds:(16,16)/2592x1944
    		 crop:(364,450)/1928x1080]
    		-> "cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 21: 30102000.ticsi2rx context 0 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video2
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 27: 30102000.ticsi2rx context 1 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video3
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 33: 30102000.ticsi2rx context 2 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video4
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":3 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 39: 30102000.ticsi2rx context 3 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video5
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 45: 30102000.ticsi2rx context 4 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video6
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":5 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 51: 30102000.ticsi2rx context 5 (1 pad, 1 link)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video7
    	pad0: SINK
    		<- "30102000.ticsi2rx":6 [ENABLED,IMMUTABLE]
    

    已尝试 UDP 流式传输

    gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video3 ! video/x-bayer, width=1920, height=1080, format=bggr10, framerate=30/1 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_ONSEMI_OV5647 dcc-isp-file=/opt/imaging/SENSOR_ONSEMI_OV5647/linear/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/SENSOR_ONSEMI_OV5647/linear/dcc_2a.bin format-msb=9 ! v4l2h264enc ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 ! udpsink host=192.168.3.33 port=5000 -e

    响应

    APP: Init ... !!!
      2443.985649 s: MEM: Init ... !!!
      2443.985712 s: MEM: Initialized DMA HEAP (fd=8) !!!
      2443.985854 s: MEM: Init ... Done !!!
      2443.985870 s: IPC: Init ... !!!
      2444.003622 s: IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
      2444.007767 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
      2444.007996 s:  VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_ERROR
      2444.008020 s:  VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_WARNING
      2444.008029 s:  VX_ZONE_INFO: Globally Enabled VX_ZONE_INFO
      2444.008741 s:  VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-0 
      2444.009025 s:  VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-1 
      2444.009305 s:  VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-2 
      2444.009608 s:  VX_ZONE_INFO: [tivxPlatformCreateTargetId:169] Added target MPU-3 
      2444.009662 s:  VX_ZONE_INFO: [tivxInitLocal:202] Initialization Done !!!
      2444.009673 s:  VX_ZONE_INFO: Globally Disabled VX_ZONE_INFO
    Setting pipeline to PAUSED ...
    Pipeline is live and does not need PREROLL ...
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    New clock: GstSystemClock
    ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Failed to allocate required memory.
    Additional debug info:
    /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.22.12/sys/v4l2/gstv4l2src.c(950): gst_v4l2src_decide_allocation (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    Buffer pool activation failed
    Execution ended after 0:00:00.011013854
    Setting pipeline to NULL ...
    ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error.
    Additional debug info:
    /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.22.12/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3134): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    streaming stopped, reason not-negotiated (-4)
    Freeing pipeline ...
    APP: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
      2444.055991 s: IPC: Deinit ... !!!
      2444.056632 s: IPC: DeInit ... Done !!!
      2444.056680 s: MEM: Deinit ... !!!
      2444.056690 s: DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 0 alloc's of 0 bytes 
      2444.056707 s: DDR_SHARED_MEM: Free's : 0 free's  of 0 bytes 
      2444.056722 s: DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes 
      2444.056741 s: MEM: Deinit ... Done !!!
    APP: Deinit ... Done !!!
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    让我从我的身边重新创建这个问题,并尽快回到你身边

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    已 在 Ubuntu 计算机上启动服务器、IP 为 3.33
    gst-launch-1.0 udpsrc port=5000 caps=“application/x-rtp、media=(string)video、clock-rate=(int)90000、encoding-name=(string)h264、payload=(int)96“! rtph264depay! 汤底鱼! 视频转换! autovideosink sync=false
    还将 HDMI 显示屏连接到 开发套件、 以前曾尝试过类似的错误、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这肯定是 DCC 槽的一些兼容性问题、  
    我复制了 DCC 箱以获得 2592x1944 分辨率
    尝试了完全相同的 Ctrl-v 步长和更新的分辨率、并尝试以该分辨率进行流式传输、帧速率降至 10fps、  
    视频现在正在成功流式传输,但它看起来黑,我只能看到指向相机的光,休息所有黑色。
    但流媒体正在运行、数据按预期在 UDP 上传输。  
    下面是我下载 DCC 文件的另一个线程、 关于:SK-AM62A-LP:对大于 1920x1080 的源视频使用 H.264 编码器
    但当我为相同的分辨率生成自己时、会出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    1.您可以尝试使用“yavta"命令“命令即流式传输而不使用 ISP DCC 文件吗? 以便我们可以确认这是否是 DCC 文件问题。

    2.您能否按照 TI ISP 调优指南中的步骤尝试生成与您的传感器相对应的 DCC 文件、然后重试?

    ISP 调优指南: —   https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf

    此致、

    Dilna K

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farrukh:

    此外、请检查 gstreamer 流水线的 DCC 文件路径是否正确

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建了新的 DCC 二进制文件、工作正常。 需要 ISP 调优、但总的来说似乎可以。 感谢您的帮助。