This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:PocktBeagle2:将 Allegro (.brd) 布局转换为 Altium

Guru**** 2581175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561574/am623-pocktbeagle2-converting-allegro-brd-layout-to-altium

器件型号:AM623


工具/软件:

尊敬的会员:

我目前正在使用 PocketBeagle2 工程、能够访问所有开源文件、包括原理图文件。 但是、我遇到了 PCB 布局的问题:它以 Allegro 格式 (.brd) 提供、我无法直接将其导入到 Altium 中。

由于我无法通过 Allegro 自行执行导出、因此如果有人能帮助我将布局转换为可以在 Altium 中打开的格式、我将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、

Farzaneh

e2e.ti.com/.../pocketbeagle2-revA_5F00_241205.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 专家会在这个问题上回复您、但  也很高兴在 forum.beagleboard.org/论坛上查看。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan、  
    在发帖之前,我试图在论坛上找到布局,事实上所有其他文件都在那里, PCB 布局也,但仅限于 Allegro 格式。  

    必胜

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有更新?