This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 PRU_ICSSG 实现 4 个千兆位以太网接口

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566633/am6442-implementing-4-gigabit-ethernet-interfaces-with-pru_icssg

器件型号:AM6442
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

是否可以使用 PRU_ICSSG 的 RGMII 接口实现 4 千兆位 MAC? 我们使用评估板测试了该功能、但仅实现了一(或两)个控制器。 根据 SysConfig 工具、可以进行引脚多路复用。 但可能还有其他限制。

感谢您的反馈。

谢谢

-雷内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    从技术上来说,这是可以实现您的请求的。 但它需要通过 HSE 上的自定义板或扩展卡、从而利用 RGMII 接口公开 ICSSG-0 实例。 我们提供了一个常见问题解答来说明如何启用 ICSSG-0。 您可以在此处找到: AM64x 和 AM243x 上的五个以太网端口启用。  

    如果您对此有进一步的疑问、请告知我们。

    谢谢。此致、
    Teja。