This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:eMMC 将 AM6442 定制板上的 MTFC16GAPALBH-IT 替换为 IS21EF16G-JCLI–eMMC 驱动程序支持

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563302/tmds64evm-emmc-replacing-mtfc16gapalbh-it-with-is21ef16g-jcli-on-am6442-custom-board-emmc-driver-support

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在设计基于 AM6442 处理器的定制电路板。 在 TMDS64EVM 上、使用了 eMMC 器件  MTFC16GAPALBH-IT  一个示例。 在我们的定制板中、我们将其替换为  IS21EF16G-JCLI  来自 ISSI。

我们要确认以下几点:

  1.  IS21EF16G-JCLI  eMMC 器件在驱动程序支持方面与 AM6442 处理器兼容?
  2. 现有的 TI SDK (MCU+ SDK 和 Linux SDK) 是否在不修改的情况下支持该器件?
  3. 为了支持该 eMMC、器件树或引导加载程序是否需要任何已知问题或配置更改?

谢谢、
Ravilla Dinesh
高级软件工程师