This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:处理器内核是否能够与交换机通信?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565761/tda4ah-q1-are-the-processor-cores-able-to-talk-to-the-switch

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

你(们)好

关于集成 8 端口以太网交换机的问题。 处理器可以与该开关通信吗? 即处理器是否可以通过器件外的 SGMII 进行通信、或者我是否必须使用 RGMII/RMII 接口?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4AH CPSW9G 仅支持来自所有 8 个外部端口的 SGMII/XAUI 以及来自端口 1、端口 2 的 USXGMII/XFI 等串行接口。

    请参阅以下常见问题解答、了解更多详细信息。
    【常见问题解答】TDA4VM:有关 J7 器件和 TI SDK 支持的软件中支持的 CPSW 实例的详细信息/信息。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,我不确定我理解你的忏悔。

    我想看看以下设置是否有效、或者这些路径中是否有任何路径无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想看看以下设置是否有效、或者这些路径中是否有任何无效。

    以上是来自 CPSW2G 实例的 RGMII 接口和来自 CPSW9G 接口的 SGMII 接口的有效设置。
    CPSW9G 不支持 RGMII。

    您需要使用 TDA4AH 中的两个 CPSW 实例 (CPSW2G - RGMII、CPSW9G - SGMII)。

    此致、
    Sudheer