This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:qspiFlashWriter_m4_release.xem4 错误

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566547/tda3mv-qspiflashwriter_m4_release-xem4-error

器件型号:TDA3MV


工具/软件:

你好。

使用 JTAG 和闪存写入器将固件写入 TDA3 上的闪存时遇到问题。
根据 CCS 日志、JTAG 连接和初始化似乎没有问题。
但是、在加载和执行  qspiFlashWriter_m4_release.xem4 时、会发生以下错误。

我怀疑的可能原因是 DDR 制造商的变化。
上一个电路板没有问题、但仅将 DDR 更改为新的电路板后、便开始出现上述问题。
更改的 DDR 如下所示:

  • 之前:K4B4G1646E-BCNB、SEC、DDR3、4Gb

  • 之后:JSR364G168NHR、JSC、DDR3、4Gb

我担心新的 DDR3 和 TDA3 之间可能存在兼容性问题、
我尝试使用 JTAG 以外的方法将固件写入闪存、然后运行系统。
但是、实际运行期间没有问题。

谢谢你