This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 Windows 系统中、CCS 编译的文件无法从 EVM 下载。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558272/ccstudio-in-windows-system-the-file-compiled-by-ccs-cannot-be-downloaded-from-evm

部件号:CCSTUDIO
主题:AM62PSysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好  

在 Windows 计算中、 安装 CCS 20.2.0 版本。 “Hello World“时运行该工具。 “Output(输出)“视图中没有错误(图 1)。

但当我加载程序时、会出现错误(图 2)。

备注:在我的 CCS 工程配置中、如图 3 所示。(编译器配置)

              图 1.

           图 2.

       图 3.

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我导入/构建了同一个示例工程、并能够将其加载到 AM62P SK EVM 的 R5 中。  e2e.ti.com/.../am62p_5F00_hello.mp4

    您要执行哪些步骤来加载程序? 这与我上面所做的相似吗? 您可以将程序附加到此线程吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的操作步骤与您的操作步骤相同。

    附加文件是用于我的操作步骤的视频。

    e2e.ti.com/.../Code-Composer-Studio-2025_2D00_08_2D00_28-10_2D00_09_2D00_29.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附加生成的*。out 文件? 我想看看是否可以将其加载到我的环境中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请检查它。

    e2e.ti.com/.../hello_5F00_world_5F00_am62px_2D00_sk_5F00_mcu_2D00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

    顺便说一下、当我加载由 CCS 在 VMware(Linux 系统)中生成的.out 文件时。 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请注意、星期一是假期、因此在星期二之前、我可能不会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的文件似乎不是有效的可执行文件。

    我构建了相同的示例、当我比较文件时、它们是不同的。 我的文件具有适用于有效 ELF 文件的正确标头。 您的服务器似乎没有此功能。

    是否可以加载附加的文件??

    e2e.ti.com/.../hello_5F00_world_5F00_am62px_2D00_sk_5F00_mcu_2D00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang_5F00_good.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bro:

    我加载附件文件。 没关系。 可以加载它。

    因此、我的编译配置可能存在问题。 “ 3“是我的配置。 现在我不知道哪种配置是错误的?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在构建控制台中提供所有构建消息? 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将文件附加到此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bro:

    附件是构建步骤。

    e2e.ti.com/.../BulidStep.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您使用的是不同版本的 SysConfig/SDK/编译器、因此请设置我的工程来匹配您的工程。 但我仍然没有看到任何问题。 我需要与编译器专家进行讨论、看看他们是否有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    谢谢。

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、

    我记得、  

    安装 CCS 软件后、SysConfig 和编译器工具将自动安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 CCS 软件时、将自动安装 SysConfig 和编译器工具。

    您是否从 Resource Explorer 安装了 SDK? 从此处进行安装还会选择与其相关的编译器和 SysConfig 版本。 SDK 11.0.0.16 中的示例似乎是使用 SysConfig 1.23.0 和编译器 4.0.1 创建的。

    无论如何、此处不会涉及 SysConfig 和编译器版本。 我让编译器专家分析您附加的*。out 文件、他确定最终输出不是来自 TI 编译器。 他怀疑它是在 TI 编译器生成后修改的。 在工程构建后、是否对*。out 文件进行了任何后处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bro:

    我使用“mcu_plus_sdk_am62px_11_01_00_16"版本“版本安装 SDK。

    我对 工程编译后的生成文件 (.out) 没有任何作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在任何其他 PC 上遇到此问题? 似乎有一些东西篡改了生成的可执行文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 bro;

    我同事的计算机在 Windows 系统中也有同样的问题。  

     我可以保证没有对生成的可执行文件进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何防病毒软件或其他安全软件、您是否可以暂时禁用它并尝试重新构建?

    如果这不是选项或没有任何影响、请删除 OUT 文件并通过直接在工程生成的 makefile 上调用 gmake 来编译工程。 有关如何执行此操作的示例、请参阅以下主题:

     关于:TMS320F28379D:使用 Windows 11 时、C2000 构建时间要长得多 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 bro;

    我很抱歉这么晚才回复您。

    我认为这是计算机加密的问题。

    现在我关闭该主题。