This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN:模拟高清视频输出

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564572/tda4ven-q1-tda4ven-analog-hd-video-output

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好团队:

我想确认 TDA4VEN SoC 是否支持直接模拟高清视频输出。 如果是、此功能使用哪个接口或端口?
如果本身不支持模拟输出、TI 推荐使用什么方法将数字显示信号(如 DPI 或 DSI)转换为模拟高清视频?
如果需要外部视频编码器 IC、您能否请协助视频编码器技术团队 提供器件型号建议并将 TDA4V EN SoC 连接到视频编码器。
感谢您的帮助。
谢谢、
Srikanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    否、TDA4AEN 不支持直接模拟输出。 它支持数字输出。 但是、 可以使用外部视频编码器将数字输出转换为模拟输出。  您 希望从模拟输出获得的输出分辨率是多少?  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 您是否推荐可连接 TDA4VEN SoC 的外部视频编码器将数字输出转换为模拟输出。  的标准分辨率  模拟 PAL  像素通常为 720x576。 请推荐使用外部视频编码器芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth,

     启用 从 AEN 的 PAL 隔行输出的任何具体原因? 它应该可以工作、但我们还没有真正验证隔行扫描输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们在设计中使用的是 TDA4V 入门级 SoC。

    我们有一个客户对模拟视频输出通道(即 PAL)的请求。  您是否有 外部视频编码器芯片组来连接 TDA4V EN SoC、  请建议使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我们尚未验证 NTSC/PAL 分辨率、因此不推荐使用。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    DPI 端口 (DPI(24 位 RGB 并行接口)是否可生成到目标像素时钟 13.5MHz 或 27MHz ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth,

    是、DPI 可以在 27MHz 时钟上输出数据。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。  

    我们是否知道为 DPI 端口时钟输出设置为 27MHz 的软件配置寄存器?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有 PAL 输出格式的 DPI 配置示例。