This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:由于使用 2 Ω 扬声器进行直流故障检测而导致音频停止、音量很大

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565440/tas6754-q1-audio-stops-due-to-dc-fault-detection-with-2ohm-speaker-and-big-volume

器件型号:TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS67524-Q1

工具/软件:

您好、专家、

我的客户看到 扬声器为 2 欧姆、音量大、音频输出停止。 他们使用 TAS6754-Q1 EVM、并将在 MP 中使用 TAS67524-Q1。

温度:室温
PVDD/VBAT:15V
输入:粉色噪音
负载:2 欧姆扬声器
结果:当他们使用 2 欧姆扬声器时、音频输出会以 0dB ~–3dB 的音量停止。 使用 4 欧姆扬声器时、在所有音量范围内都不会停止。

在音频停止后、它们会看到直流故障检测。 根本原因和解决方法是什么? 其目标是在 9~16V PVDD/VBAT、2 Ω 扬声器和 10% THD 中不会发生音频关断。

请参阅以下 4 Ω 扬声器情况的波形。 在这种情况下、音频不会停止。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kento

    对于 2P0、第 02 页 01 页中的一些寄存器将影响这个直流故障行为。

    如果他们使用的是最新样本、则 ATE 团队应该已经设置第 02 页的寄存器。 它们只需要注意第 01 页的设置、如下表所示:

    使用 PPC3 进行初始化时、将写入这些寄存器。 但是、如果在测试期间他们有复位寄存器或切换 PD 引脚、则会使这些设置丢失。 PPC3 不会自动重新配置它们、他们需要注意重新初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    我收到了客户的问题。

    第 02 页和第 01 页对直流故障有什么作用? 您能解释一下更多细节吗?

    谢谢、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kento

    调整 OUTP/M 的共模电压