This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:Yacto Build 需要下载大量数据

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563963/am62l-yacto-build-need-to-download-lots-of-data

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家:

1. 最后一个命令‘Machine= bitbake -k tisdk-default-image 的执行将下载超过 200GB 的数据并持续超过一周、这是正常的吗?

此致!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    为了构建完整的 Yocto 映像、需要遵守所需的系统先决条件。

    https://docs.yoctoproject.org/ref-manual/system-requirements.html

    您是否确定正在构建的主机 PC 具有足够的 RAM 和内核以更快地构建它?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    客户确认其系统可以满足要求。

    但 Yacto 环境需要超过 200GB 的数据下载,这是正常吗? 下载需要大量时间、如何加快下载速度?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 Jacob,它将需要足够的磁盘空间来下载所有的源文件。  建议至少使用 32 GB 的 RAM、这会带来更多益处、特别是如果您的系统具有多个 CPU 内核?  您是否确定拥有 32GB 或更大的 RAM 以及足够的 CPU 内核以更快地运行它。

    如果您想要构建最小映像、可以首先尝试构建 tisdk-base-image、而不是 tisdk-default-image、然后查看是否能够引导。

    此致、

    Suren