This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:以下文章回答了 tda4vm 中有关 OpenCL 支持的问题。 为什么在向 TDA4VM SDK 中添加对 OpenCL 库的支持时、我是否需要更新 SDK's tiboot3 sysfw.itb tispl.bin _boot.img 文件?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564987/tda4vm-q1-the-following-post-answers-questions-about-support-for-opencl-in-tda4vm-why-when-adding-support-for-the-opencl-library-to-the-tda4vm-sdk-do-i-need-to-update-the-sdk-s-tiboot3-sysfw-itb-tispl-bin-_boot-img-files

器件型号:TDA4VM-Q1


工具/软件:

 你好!

以下文章解答了 tda4vm 中有关 OpenCL 支持的问题。 为什么在向 TDA4VM SDK 添加对 OpenCL 库的支持时、我是否需要更新 SDK 的 tiboot3 sysfw.itb tispl.bin _boot.img 文件? 是否可以通过配置固件来打开一些 TDA4vm GPU 的计算核心? 


e2e.ti.com/.../tda4vm-j721exskg01evm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您使用的是哪个 HLOS SDK 版本?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-edgeai-j721s2-EVM-11_00_00_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    “打开“部分 GPU 内核的原因是什么? 您看不到良好的性能吗? OpenCL 应用中的用例是什么。  

    如果您有任何日志可帮助我们了解请求的原因、

    谢谢、
    Sarabesh S.