This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L32

Guru**** 2574525 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560781/am62l-am62l32

器件型号:AM62L


工具/软件:

该设计使用 AM62L32 + LPDDR4 + eMMC。 PMIC 是 PTPS6521401VAFR(我们收到了该器件)。

但是、电路板上电后、控制 3.3V 负载开关的 PMIC IO 不会启用负载开关的 EN(使能)引脚。

波形如下图:

您能否帮助分析导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您使用的是 Linux 还是 MCU+、RTOS、裸机域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我再分配给 PMIC 团队进行评论。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    GPIO 应该是 PMIC 时序的第一个输出、您是否会看到其他 PMIC 输出成功上电 (B2 或 LDO2)?

    您是否能够使用 I2C 读取 PMIC 的中断寄存器以查看是否标记了任何故障?

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、ö m

    BUCK2 的输出未成功建立; LDO1 正常; LDO2 无 TEST;

    测试图像如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    我可能需要更多信息来帮助确定此处的问题。  

    您是否能够发送完整的原理图进行适当审查?
    是否可以知道 BUCK2(包括负载点)上的电容大小?

    此外、您是否能够使用 I2C 读取 PMIC 的中断寄存器以查看是否标记了任何故障?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:原理图如下所示

    2:由于 PMIC 未正确建立、我没有读取 I2C 寄存器。 AM62L 可以读取 PMIC 的 I2C 寄存器数据吗?

    e2e.ti.com/.../EC_5F00_S_5F00_MB_5F00_V10_2D00_250906.pdfe2e.ti.com/.../M2KEY_2D00_E_5F00_S_5F00_IB_5F00_V10_2D00_250906.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    1.感谢您提供原理图,请允许我花几天时间来查看。  
    如果我有任何意见,我会尽快回复你。

    2.同时、是的、PMIC 寄存器应该能够与 AM62L 从 I2C 读取。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个校正结果:
    1:将负载开关的 CT 电容器更改为 1nf
    2:向 BUCK2 的输出添加一个 50 Ω 负载
    。这两种方法都可以使 PMIC 在正常情况下建立时序(μ s)

    无法读取 I2C 的寄存器、这处于电源建立的最早阶段、AM62L 尚未正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    感谢您的更新

    我浏览了原理图、未发现任何问题、

    次要注意事项:

    请确保 VDD1P8 未连接到任何外部负载。
    我看不到原理图中的其他位置使用了此 VDD1P8_PMIC2 网络、但我建议去掉此网络标签以避免混淆。  

    利用您在整流结果中找到的两种权变措施、
    PMIC 能够完全建立正常的启动序列?

    AM62L 在此之后是否有响应?

    如果 PMIC 启动正常、这可能表明存在处理器端问题、我可能会再次重定向至处理器团队。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah

    1:VDD1P8 未连接到任何外部负载。 当然;

    2:上述两种整流措施均可正常确定 PMIC 的时序、AM62L 也做出了响应

    但对于同一电路、EVK 不需要以这种方式进行整流。

    我认为电路仍然有问题、即 3v3:1。 8V 漏电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    感谢您的更新。  

    您的电路板设计和 EVK 设计在布局上是否存在任何可能导致这种漏电问题的主要差异?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    到目前为止、除了上述两项整改措施外、还没有找出真正的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    谢谢您、如果您 对布局或根本原因标识有任何见解、请更新。  

    此致、  
    Sarah