This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:未找到 AM62x/SK-AM62-SIP 的 CCS 目标配置板/器件

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566892/sk-am62-sip-ccs-target-configuration-board-device-not-found-for-am62x-sk-am62-sip

器件型号:SK-AM62-SIP


工具/软件:

我按照 AM62x MCU+入门教程进行操作、并在配置 Code Composer Studio 时按路障。 安装 CCS 时、我在安装过程中没有看到“Arm-based processors“选项、如以下屏幕截图所示: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/CCS_SETUP_PAGE.html

 

我仍然继续进行完整安装、在后续步骤中、添加目标配置并选择“电路板或器件“AM62x 的选项未显示在入门指南中。 我已经尝试了几个版本的 CCS、但在安装过程中没有“Arm Based Processors“选项、如指南中所示。 值得注意的是、安装后、“AM62x /Applications/ti/ccs2030/ccs/ccs_base/common/targetdb “的内容不包含任何相关文件。

我正在尝试在 Mac OS X sequoia 上进行此安装。 虽然我知道 Mac 没有明确列为受支持的操作系统、但它被列为 AM64x 系列支持、并且到目前为止设置过程是相同的、因此我预计如果我改用 AM64x、会遇到相同的问题。

在 CCS 中观察到其他一些安装详细信息:

 

我是否缺少 Mac 安装的内容? 如果无法在 Mac 上进行开发(尽管 AM64x 页面建议不这样做)、是否支持在 UTM 虚拟机上进行开发?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我正在将您的查询转接至正确的专家。 请在一天或两天内回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    macOS 上的 CCS 不支持 AM6x 等基于 Arm 的处理器。

    如果无法在 Mac 上进行开发(尽管 AM64x 页面建议其他做法)

    您能否提供此页面的链接?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 AM64x MCU+ SDK 页面 ( https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html) 的“入门“部分中、Mac OS X Ventura 或更高版本作为满足主机 PC 要求的选项列出

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这些要求针对“使用此 SDK 构建应用“、

    我认为 SDK 工程基于 makefile 并通过 CCS 外部的命令行构建。  

    但要使用 CCS、您需要 Windows 或 Linux。

    SDK 文档对此不明确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、似乎阻力最小的方法是只使用 Linux。 使用在 Mac 上运行的 Ubuntu 22.04 via UTM 虚拟实例是否是一个合理的前进路径、或者该方法是否存在任何已知问题? 如果出现预期问题、是否有可提供最佳体验的推荐虚拟化方法?

    Mac 上似乎支持其他 TI 产品系列的 CCS。 是否计划添加对 AM62x 产品系列的 Mac 支持?

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在通过在 Mac 上运行的 UTM 使用 Ubuntu 22.04 的虚拟实例、或者该方法是否存在任何已知问题?

    虽然这是一个官方不支持的环境、但它是一条合理的前进道路。  

    是否有计划添加对 AM62x 产品系列的 Mac 支持?

    目前还没有正式计划、但也有一些讨论。 这是一个合理的要求。 除了 C7x 编译器外、大部分组件都可用于支持 Mac、您甚至可能对此不感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您对此进行快速澄清。