This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:HS 器件型号

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566833/am3352-hs-part-number

器件型号:AM3352


工具/软件:

尊敬的专家:

我无法从数据表中看出哪些器件型号是 HS 器件

如何判断我使用的器件是 HS 器件?

以下器件型号是否为 HS 器件?
AM3352BZCZ80
AM3352BZCZD80

1.请提供 HS 零件号。 我会要求销售人员提供报价。
2.我能得到一个样品吗?
3.是否有任何购买限制(NDA,数量,特定客户,特定行业等)

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    以下器件型号是否为 HS 器件?
    AM3352BZCZ80
    AM3352BZCZD80[/报价]

    不、这些是普通的 GP 器件。

    [quote userid=“445448" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566833/am3352-hs-part-number 请提供 HS 器件型号。 我会要求销售人员提供报价。
    2.我能得到一个样品吗?
    3.是否有任何购买限制(NDA,数量,特定客户,特定行业等)

    如引用的 e2e 中所述、
    “ AM335x HS 需要特殊的客户参与、因为需要在 TI 晶圆厂对客户密钥集进行编程。
    这是 AM35x 安全资源下载门户访问申请链接。
    https://www.ti.com/drr/opn/AM335X-RESTRICTED-SW“

    HS 器件有一个特殊的客户 P/N
    请与 TI 本地团队合作、获取有关 AM335x HS 客户参与流程的更多详细信息。

    此致、
    - Hong