This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62 — 具有类似的 API:drawstring(AM335 有此项)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565933/am625-am62---to-have-the-similar-api-drawstring-am335-has-this

器件型号:AM625


工具/软件:

香榭丽舍大街

我的 Cust 使用 AM335“Drawsting"来“来显示 uboot 阶段时的单词。

我们在 AM62 uboot 或 SPL API 上是否有类似的 API 来让客户在引导时转储此类控制台字?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、
    我不熟悉 drawstring。 您能向我介绍一下客户可能正在使用的有关 AM335 的一些文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    我的客户应该需要这样的东西:

       Linux/AM3358:uBoot 显示到 16x2 个字符的 LCD 

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565933/am625-am62---to-have-the-similar-api-drawstring-am335-has-this

    我们在 AM62 uboot 或 SPL API 上是否有类似的 API 来让客户在引导时转储此类控制台字?

    [/报价]

    没有 RIO、这是一个非常利基用例、我们不对此做任何示例/API。