This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:错误–1351 -(0:0:0) 寄存器或存储器请求已超时。 CPU 正在执行高优先级中断(通常是由于双页故障导致的

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566903/audio-am275-evm-error--1351---0-0-0-register-or-memory-request-has-timed-out-the-cpu-is-executing-a-high-priority-interrupt-typically-due-to-a-double-page-fault

部件号:AUDIO-AM275-EVM


工具/软件:

ENV
  • 电路板:AM275x EVM;探针:XDS110
  • IDE:CCS Theia 20.3.0.14__1.9.0
  • 仿真包(来自错误):20.3.0.3656
  • 工程:hello_world_am275x-evm_c75ss0-0_freertos_ti-c7000(库存)
Repro
  1. Run→Debug(首次运行):好的、可以执行步骤。
  2. 结束会话、然后运行→再次调试(或重新启动)。
  3. 目标失败、出现以下情况:
(错误–1351 -(0:0:0)) 寄存器或存储器请求已超时。 CPU 正在执行高优先级中断(通常由于双页故障)。 “力“无法恢复。 (仿真包 20.3.0.3656)
恢复/解决方法
  • 只有 POR 或下电上电在故障后才会恢复。
  • 如果我执行以下操作、则阻止日常操作:target→C75X_0→Reset→System Reset before stop/restart。
是否已尝试
  • 已尝试多个目标→C75X_0→Properties→Program/Memory Load Options & Debugger Options 排列–祝您好运。
询问
  • 这是 CCS Theia 中 AM275x 的已知 C75x 连接/重新启动问题吗?
  • 是否有任何建议的设置可在终止/重新启动时自动发出系统重置或其他修复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是使用 C7x 内核进行调试时已知的问题。 当前解决方案是在再次加载二进制文件之前对 EVM 进行下电上电。

    此致、

    Tushar