This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:公告 2.3.18 对器件的影响

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564782/tms320c6748-impact-of-advisory-2-3-18-on-devices

部件号:TMS320C6748


工具/软件:

大家好!

我对勘误表中列出的以下内容有疑问。
咨询 2.3.18
当使用 3.3V 双电压 IO 时、DVDD18 可以上拉至 2.7V

我理解勘误表描述了一种情况、在上电期间、DVDD18 可以通过 IO 电源 (3.3V) 上拉至约 2.7V。
在此状态下使用器件(DVDD18 上拉至 2.7V 左右)时、我们观察到 IO 电源 (3.3V) 和器件发热上的电流增加。
您能否解释一下、如果器件在该过流状态下继续使用、预计会产生哪些影响(例如随着时间的推移而变化)?

此致、

ITO