This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在运行时更改 CAN 仲裁比特率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563730/tda4vh-q1-change-can-arbitration-bit-rate-at-runtime

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好 TI 专家、

我们希望在运行时更改 CAN 仲裁比特率。 请提供相应的解决方案。

DTS 配置:

&main_mcan12{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&main_mcan12_pins_default>;
phys =<&transciver1>;
};

main_mcan12_pins_default:mcan12-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
J784S4_IOPAD (0x008、PIN_INPUT、0)/*(AJ33) MCAN12_RX */
J784S4_IOPAD (0x004、PIN_INPUT、0)/*(AG36) MCAN12_TX */
>;
};

 

此致、

哈米什