This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:软件包模型 (am62p_pkg_emmc.s24p) 问题

Guru**** 2608285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566423/am62p-q1-package-model-am62p_pkg_emmc-s24p-issue

器件型号:AM62P-Q1


工具/软件:

您好:

当我们将封装模型导入到我们的仿真工具时、会出现如下所示的错误、您可以帮助检查原因吗? 谢谢!  

封装模型来自本地 FAE。

CST 工具错误:                                        ADS 工具错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    谢谢你。

    请分享正在使用的工具以及您要遵循的步骤。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的答复。

    上图是 CST studio 2025、右图是 ADS。 数据导入很简单。  选择日期导入 — 选择 touchstone block-选择相关文件。然后出现如左图所示的错误。 然后、我请我的同事仔细检查一下右侧图片中的 ADS 导入。 它仍然有错误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请帮助加快该过程、我们正在等待此文件来对 eMMC 器件进行 HS 仿真。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的关注

    我联系了仿真专家。 请参阅以下注释:

    该文件包含信号和功率的混合阻抗 (.SNP ts、而不是.SNP)、可能需要使用仿真器中的特殊设置来处理这些信号和功率。

    第一步、您能否 咨询 其 EDA 供应商、了解如何处理其所用工具中的混合阻抗? 这并不指向模型中的错误、因为我们在 TopXp 仿真中使用了相同的文件。

    此致、

    Sreenivasa.