This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:对于串行器/解串器 REFCLK 输入、低功耗 HCSL (LP-HCSL) 是否正常?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565749/tda4ah-q1-is-low-power-hcsl-lp-hcsl-okay-for-the-serdes-refclk-inputs

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

低功耗 HCSL (LP-HCSL) 对于串行器/解串器基准时钟输入是否正常?

评估板使用 HCSL、但我看到市场上有许多 LP-HCSL 器件、并希望这些器件也可以使用。 数据表似乎只是指定“符合 PCIe 4.0“、但希望在我继续之前进行确认。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-HCSL 和 HCSL 的电压电平基本相同、只是端接/功率电平不同。  我们尚未进行测试、但认为它应该可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert。