This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Micron DDR4 8GB MT40A512M16TB-062E:R (DID Z41C)

Guru**** 2606675 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566788/am625-micron-ddr4-8gb-mt40a512m16tb-062e-r-did-z41c

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 JJJD :

我们已经开始将用于 AM62x SOM Micron DDR4 8GB P/N:MT40A512M16LY-062E:E (DID Z11B)、并且一切正常运行。
我们已获悉 E 裸片为 EOL、将替换为 R 芯片 MT40A512M16TB-062E:R (DID Z41C)。
两个 MT40A512M16 LY- 062E: E 、MT40A512M16 TB –062E: R (DID Z41C) 共用同一个数据表(随附)。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8gb_2D00_ddr4_2D00_sdram.pdf

不过、数据表的第一页中提到了以下内容:“ 8Gb 芯片修订版本 R 不支持在温度受控刷新期间工作温度模式。“
查看 MR 寄存器设置表 18(第 60 页、第 61 页)和“温度控制刷新模式“部分第 143 页、我不确定从 E DIE 过渡到 R DIE 是否存在问题。

在 AM62x DDR 默认配置设置中、MR4[3]、MR[2]寄存器位字段“温度控制的刷新模式“和“温度控制的刷新范围“是否都被禁用?
在 SysConfig 工具中找不到任何对它的引用。

您能否查看建议、看看迁移到 R DIE 是否存在任何问题?

非常感谢您的帮助、
Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhon、该工具具有以下 TCR 选项:

    只要您保持禁用 TCR 模式并将 TCR 范围保持为正常状态、R 芯片就应该执行相同的操作、因为绝不会进入扩展温度模式。

    此致、

    James