This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:SGMII-RGMII 模式下需要说明

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567606/j784s4xevm-need-explanation-in-the-sgmii-rgmii-mode

器件型号:J784S4XEVM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

 Doredla Sudheer Kumar 

你(们)好

我使用以下链:CPSW MAC—(SGMII)—> DP83869—(RGMII)—> ADIN1100。

我知道 DP83869 支持 SGMII<->RGMII 桥接运行。

我的问题:

在 SGMII→RGMII 桥接模式下、ADIN1100(下游 RGMII PHY)是否是链路状态/功能的权威源、DP83869 则会向 CPSW/MAC 上游报告这些状态/功能?

实际操作:在 ADIN1100 报告 LINK = YES 后、DP83869 和 CPSW 是否仅显示“LINK = Yes“、或者是否存在即使在 ADIN1100 关闭时、DP83869 和 CPSW 也会显示链路接通的配置情况?

请确认建议的寄存器/搭接设置、以确保链路和自动协商正确传播

谢谢、
Kowshika.