This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:引导时的 GPIO 输出问题

Guru**** 2577345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551589/am623-in-boot-the-gpio-output-issue

器件型号:AM623


工具/软件:

你(们)好

我在 E2E 上有关于 PMIC 输出的问题(请参阅以下链接)。 主要问题是 PMIC TPS6521904 的 AM623 输出会导致 LDO1 切换至 1.8V。 AM623 的 GPIO0_31 不会被拉至“低电平“、而是被拉至一个奇怪的半电平位置、从而使 LDO1 输出电压约为 2.5V。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551202/tps65219-tps6521904-ldo1-output-issue/5970381?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A624725#

另一人让我们打开另一个主题来询问有关此部分的信息。  请帮助我确认此处的问题可能是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    请确认 VDDSHV_MCU 连接 — 信号连接在哪里?

    输出端有一个用于 LDO 的铁氧体。

    请断开连接并进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我不太明白您的意思。 您是指 VDDSHV_MCU 电压连接的位置吗? 如果是、我们将其连接到 MMC1_DAT0~3 上拉电阻器和 AM623 VDDSHV5。

    如果没有、请就应提供的内容提供一些指导。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    SDCD 和 SDWP 怎么样?

    您能否分享 VDDSHV_MCU 连接的原理图?

    您能否隔离 LDO 输出并检查电压是否可以 随着 EN 输入受控而变化。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    SDCD 这是正常的、我们不连接到 MMC1_SDWP。 并且隔离 LDO 后不会发生任何变化。

    VSEL_SD 和 VDDSHV_SIO 状态如下(在上电状态下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    您能不能以可搜索的 PDF 格式分享原理图页面吗?
    我看不到 MMC1_SOC 接口部分。

    我看到 MMC1_CLK 上拉。  您能否确认 SOC MMC1_CLK 输出引脚附近没有下拉电阻器。 建议使用下拉电阻。

    SDCD 连接到 VDDSHV_MCU

    请移除连接并将 SDCD 上拉电阻器连接到 3.3V SYS 电压。

    无法查看 SOC 耗材图片。

    我附加了 SK 原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    未安装 MMC_CLK 上拉电阻。 我也根据您的建议进行了修改、但输出信号结果是相同的。

    目前、无法将 VDDSHV_MCU 从 3.3V 更改为 1.8V(如 EVM)。 此外、GPIO0_31 无法像 EVB 一样从高电平更改为始终低电平。

    SOC_MMC 显示为:

    移动电源:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    目前、无法将 VDDSHV_MCU 从 3.3V 更改为 1.8V(如 EVM)。 此外、GPIO0_31 无法像 EVB 一样从高电平更改为始终低电平。

    如果您认为这是软件问题、我可以重新分配给软件专家。

    如果您可以共享 PDF 原理图、我可以在分配之前快速检查一下。

    您能否取下 LDO 输入端的铁氧体并进行测量、

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    因此您无法查看上面的图表。 还是需要电路图?
    我已经删除了珠,但情况是一样的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    通过提供部分图、我只能提供一些指南。

    如果您可以分享 电路板原理图的可搜索 PDF、我可以查看并添加我的快速意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    很抱歉、您稍后回复、我通过邮件向您发送了 PDF 文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    让我回顾一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我还能如何向您提供 PDF 文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    您可以通过私人聊天附上原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我再次给您发送了一条消息、请再次检查

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    感谢您提供原理图。

    让我回顾一下并更新。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    感谢您提供原理图。

    SOC_VDDSHV5_SDIO

    不确定此信号为何连接到 VDDSHV6

    您需要将 VDDSHV6 连接到固定的 3.3V  

    在 SOC 电源之前、FPGA 电源似乎可用、这违反了失效防护运行规定

    快速检查

    不要安装以下上拉电阻器

    禁用 McASP 接口  

    检查 SD 卡 IO 电平和电压变化功能

    请注意、电路板上还有一些额外的误差。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    但是、我们已将 FPGA_3V3 修改为使用 3.3V_SYS 而非 3.3V_SOURCE。 我们已确认 FPGA_3V3 将晚于 3.3V_SOURCE 供电、这意味着它将晚于 CPU 供电。 此外、在 MMC2 上使用 McASP 接口是否会影响性能? 因为我们使用的 SD 卡使用 MMC1。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    谢谢你。

    我不确定我是否了解您的输入、但当前配置不是有效的配置。

    连接到 MMC2 和连接到 MMC2 IO 的所连接器件 IO 的上拉电阻需要由与 VDDSHV6(预计为固定 3.3V、而不是开关 1.8V/3.3V)连接的同一电源供电。

    此致、

     Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    附加输入:

    如果您可以选择 MMC1 SD 卡接口、则可能必须将其配置为在当前电路板版本的传统模式(固定 3.3V)下运行。

    请遵循以下主题

    (+) OCTVO-3P-OSD62X:插入 SD 卡时 VDD_SD 降至 1.8V 问题(使用 AM625 时为 OSD62x-PM)-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    检查您是否取得了一些进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neil-Chen

    我正在关闭主题。

    请更新主题、以防您取得进展。

    此致、

    Sreenivasa.