This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:启动卡在 uboot 中

Guru**** 2577335 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567827/am62l-boot-stuck-in-uboot

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

大家好、我们正在开发基于 AM62L32 SOC 的定制电路板。 我们的电路板上具有 512MB DDR4。 我们已经使用 SysConfig 工具配置了 DDR 配置、并在 Arm Trusted Firmware 的 FDT/文件夹中添加了 dtsi。

我们从 UART 模式引导电路板、并能够使用 UART 在器件上刷写 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img。 电路板在 uboot 中挂起。

以下是引导日志

CCC02000000011a0000616d36326c0000000000485346530000010000000010002a600000005cb85c7a721e854561cf5170f8776e3de49a7d16a9e5c7df523e8c3ce1b68CNOTI
CE:bl1_plat_arch_setup 架构设置
注意:引导可信固件
注意:BL1:v2.12.0(发行版):a70f82d5a439cb9e21426908c7410c4f2a646364
注意:BL1:建造时间:20:39:33, 2025 年 9 月 16 日
注意:bl1_platform_setup 板版本= 0
注意:bl1:dram_class:10
注意:LPDDR4:POST START - PI 训练状态=0x29c02000
注意:bl1_platform_setup DDR 初始化完成
注意:k3_bl1_handoff 进入 WFI - BL1 的末尾
02000000011a0000616d36326c00000000004853465300000100000010000002a6000000065cb85c7a721e854561cf5170f8776e3de49a7d16a9e5df523e8c3ce1b68CCCCNO
Tice:BL31:v2.12.0(发行版):a70f82d5a439cb9e21426908c7410c4f2a646364
注意:BL31:建造:20:39:34, 2025 年 9 月 16 日
注意:SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b “11.0.12-v11.00.12(花哨 Rat)“)
错误:代理 0 协议 0x10 消息 0x7:不支持

U-Boot SPL 2025.01 (2025 年 9 月 17 日 — 09:32:43 +0530)
SPL 初始栈使用量:1744 字节
尝试从 UART 引导
CLoaded 1282931 字节
错误:代理 0 协议 0x10 消息 0x7:不支持


U-Boot 2025.01 (2025 年 9 月 17 日 — 09:32:43 +0530)

SoC:AM62Lx SR1.0 HS-SOC FS
型号:Texas Instruments AM62L3 评估模块
DRAM:512 MIB

我们还尝试启用以下链接 AM62L 中提到的更改:512MB DDR Boot Stuck 

谢谢、Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh
    众所周知、LPDDR4 位于 TI AM62L EVM 上。
    这是一个早期的 e2e、仅针对其中一个客户主板上成功的 DDR4 配置。
    您是否可以查看它以在 SysConfig 和 BL1 集成中交叉检查 DDR 配置...
    回复:SK-AM62:AM62L 启动问题、DDR 配置 
    此致、
    - Hong