This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA76P:HEVC 解码支持

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, C66XCODECS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565040/dra76p-hevc-decode-support

部件号:DRA76P
Thread 中讨论的其他器件:C66XCODECS、TMS320C6678

工具/软件:

您好:

我正在查找有关 dra767p SOC 中 H265/HEVC 视频解码支持的信息(我们有基于它的定制板)。

目前我们两个 C66X DSP 协处理器均未使用、我想了解我们是否可以将它们用于 HEVC 解码。

我们的要求非常简单:解码 HEVC 主配置文件级别 4、分辨率为 60fps。

初步研究表明:

这里有一些问题:

  • H265MP_DEC_006 是否是我们用例唯一适用的配置?
  • 列出的配置如何与 HEVC 主配置文件级别匹配?
  • 使用 H265MP_DEC_006 配置时、我们能否满足我们的要求?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 HLOS 和 SDK 版本?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh、

    我们的定制板以 Android 作为 HLOS 运行、并基于 PROCESSOR-SDK-ANDROID-AUTOMOTIVE 6AO.1.0 版的 Android-DRA7X 构建。

    目前、我们的平台未使用这两个 DSP 实例中的任何一个。 在投入开发资源之前、我们想了解所提及的 H.265 视频解码要求是否可以通过将 DSP 内核与 C66XCODECS 库结合使用来实际实现。

    提前感谢、
    埃斯特班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esteban、  

    弃用了此 SDK 和器件的软件支持。 我仍然会让它看看我能找到什么。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:  

    H265MP_DEC_006 是否是我们用例唯一适用的配置?

    对延迟深表歉意。 我和团队进行了协商。 您的假设是正确的、即 DRA767p 上唯一可能支持的 HEVC 解码配置是使用 H265MP_DEC_006、因为缺少多个 C66x 内核。 此外、此配置仅支持 IBB 流预设、因此如果 H265 流中存在任何 P 帧、则无法对其进行解码。 该内核的另一个限制是支持的分辨率、它仅支持吞吐量、这是 60fps 时 1280x720 所需吞吐量的一半。

    列出的配置如何与 HEVC 主配置文件级别匹配?

    根据这些文档、解码器配置支持位流高达 5.0 级的主配置文件。

    使用 H265MP_DEC_006 配置时、我们能否满足我们的要求?

    根据以上几点、这将无法 满足您的要求。 主要限制是像素吞吐量过高、无法满足单核 1.25Ghz C66x 的需求。 即使是 30fps 的 720p 也可能无法得到完全支持、这在很大程度上取决于输入流的复杂性。

    谢谢您、
    Sarabesh S.