This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:WKUP 域概念

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567114/tda4vh-q1-wkup-domain-concept

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

在方框图中、有启动器和从器件连接到 VD_WKUP 中的 WKUP_CBASS。

#1。 什么是 VD?

#2. 什么是启动器? R5F 内核之一? 哪一个? 它的特殊功能是什么?

#3. 是否列出所有以 wkup_命名的外围设备? 他们具体的 wkup 是什么?

最好对 WKUP 域进行概述说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    #1. 什么是 VD?

    VD 表示电压域。 请参阅  5.2.1 电源管理概述 一节、了解更多详细信息。

    #2. 什么是启动器? R5F 内核之一? 哪一个? 它的特殊功能是什么?

    发起方(有时称为主器件)是一个可以驱动 SoC 互连总线上的事务的模块。 所有处理器核心都是启动器。 系统中还有其他启动器、如 DMA、GPU 等

    您在上面粘贴的图表上方给出了解释。

    #3. 是否列出所有以 wkup_命名的外围设备? 它们具体的 wkup 是什么?

    外设通常都是从器件。 它们可以驻留在三个不同的电压域之一-> MAIN、MCU 或 WKUP 中。 TRM 使用时、这些域中的外设使用 MCU_或 WKUP_前缀、而 MAIN 域中没有外设前缀。

    请参阅 1.1.3 器件域内的模块分配和实例  以获取外设分配的列表。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想问谁是 WKUP 域启动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    抱歉、我想问谁是 WKUP 域启动器?

    WKUP 域中只有几个启动器。 它们是两个 SMS Cortex-M4 内核(在大多数情况下只能执行自己的 IRAM 和 DRAM 存储器)以及与 MCU SA3_UL 关联的 PktDMA。

    此致

    Suman