This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:LPDDR4_Layout 查询

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567097/tda4vh-q1-lpddr4_layout-query

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

在我们的工程中、我们使用 XTDA4VH。 根据 Jacinto 7 140Ω 电路板设计和布局布线指南(修订版 F)文档、T 分支的差分阻抗为 70/LPDDR4 布线阻抗。 我们的电路板层叠缺少 70Ω 布线阻抗。 我们  是否可以改用 50Ω 布线阻抗作为差分线路的单端阻抗和 100Ω 布线阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是在整个连接长度上保持恒定的阻抗。  当布线分成两段时、在源极上看到的阻抗为一半。  因此、为了在布线(干线)和 2 段(T 分支)之间保持相同的阻抗、阻抗加倍。  因此、对于 T 分支段、35 欧姆的中继布线为 70 欧姆。

    如果您要在单端 50 欧姆处布线、则 T 分支段需要 100 欧姆(单端)。 这在 PCB 中可能无法实现。  实际上、建议的 70 Ω 可能无法实现。  不过、与 100 欧姆相比、70 欧姆的阻抗将更接近可实现的阻抗。  因此、我们建议使用较低的阻抗(35 欧姆与 50 欧姆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果我保持 50 欧姆的布线阻抗、则 可能会影响 LPDDR 存储器侧。  

    2.如果我不保持 70 欧姆的布线阻抗,那么可能会对 LPDDR 存储器侧产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的布线阻抗需要不同的存储器终端设置。  这些匹配的接近程度会影响信号完整性和性能。  建议仿真与实现的布线和所选端接值的接口、以了解系统的性能。  这在之前参考的 LPDDR4 设计应用手册中进行了讨论。