This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:j7200 EVM 的 SysConfig 文件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567785/processor-sdk-j7200-sysconfig-file-for-j7200-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想知道在哪里可以找到 j7200 EVM 的 SysConfig 文件。 我可以从哪里下载此文件?

我们希望在此工具中了解如何配置所有引脚、以及使用 EVM 的引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有用于 J7200 EVM 的 SysConfig 文件、因为 SoC 的模块会在 Linux 和 RTOS SDK 中拆分。

    您可以参考下面列出的 RTOS SDK 文件、以 获取 RTOS 应用使用的引脚列表。
    J7200_pinmux.h
    J7200_pinmux_data.c
    路径:  
    RTOS-SDK/pdk_j7200_10_01_00_25/packages/ti/board/j7200_evm/ src

    此外、请参阅 Linux SDK 中的器件树文件、获取 Linux 驱动程序使用的引脚列表。
    k3-j7200-common-proc-board.dts
    此外、如果您使用的是任何文件、请叠加这些文件。

    此致、
    Sudheer