This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:TI 应用启动器构建问题

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563469/sk-am62p-lp-ti-app-launcher-build-issue

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

您好、  

根据以下文档 (compilation-ti-apps-launcher)、我正在尝试构建最新的 ti-app-launcher、但收到错误消息 (/usr/bin/bash:Exec 格式错误)。 我分享了下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    我们已经在工作侧重新创建了问题

    您看到的错误是您尝试运行的 Docker 映像与计算机体系结构之间平台不匹配的结果。 exec /usr/bin/bash

    exec format error:这是平台不匹配的直接结果。 Docker 守护程序尝试bash从 AMD64 计算机上的 ARM64 映像运行可执行文件。 处理器无法理解 ARM 特定指令、从而导致“格式错误“错误。

    我会将此查询重定向到我们的 Docker 专家

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:
    是否可以在运行 Docker run 之前尝试运行以下命令并查看它是否有帮助:

    sudo apt-get install qemu-user-static

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、该问题已得到解决。  在执行 cmake build 命令时、我会遇到以下问题

    CMake 错误:源目录“/"似乎“似乎不包含 CMakeLists.txt。   

    参考的以下共享屏幕截图。 请求您帮助我解决构建问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 cmake 之前执行以下操作:
    cd /root/ti-apps-launcher

    感谢您指出这些问题、将尽快修复文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh Mittal ,感谢您的支持, 在 ti-app-launcher 编译期间,我收到了以下消息:   

    检测到的字符编码为“ANSI_X3.4-1968"的“的语言环境“C",“,不、不是 UTF-8。
    Qt 依赖于 UTF-8 语言环境,并已切换为“C.UTF-8"。“。
    如果这会导致问题、请重新配置您的区域设置。 请参阅语言环境 (1) 手册
    有关更多信息“

    您能帮助我删除此消息吗?

    为了便于参考、我分享了下面的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对 https://forum.qt.io/topic/159588/detected-locale-c-with-character-encoding-ansi_x3-4-1968 有何帮助 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    你的意思是“不是 w 工作“? 还是仍然无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题没有得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    locale
    #you will get a list of env variables
    #export and set the value of each to en_US.UTF-8 except the LANGUAGE variable
    try re-running build

    这似乎是一个 Qt 特定的问题、建议在他们的论坛上询问它是否仍然不能解决问题。