This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204BTGFHIALWRQ1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567239/am620-q1-am6204btgfhialwrq1

器件型号:AM620-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们有一些疑问:-

我们正在使用 TCAN1043 来唤醒 SoC。 我们是否应该通过与门将 INH 引脚连接到 SoC、如果是、应该连接到哪个 SoC 引脚?????

在 USB 2.0 Type-C DRP 中、 我们添加了一个负载开关、以在主机或来宾模式下将 5V 电源切换到 USB。 请确认是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surender:

    1.我无法在 AM62 上找到特定的唤醒引脚、我需要在内部与团队核实其他可能性。 请注意、INH 引脚是开源极引脚、 与电池电源短路、最小值为 4.5V 至最大值为 45V、因此即使在与门之前、也要注意进行适当的电压处理。

    2.是的,只要 USB 端口可以充当主机,负载切换+电流限制就很好。

    请留出更多时间来检查 SoC 唤醒选项。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    要实现 CAN 唤醒、请遵循以下 SK。  

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337851/faq-am620-q1-am625-q1-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62-lp-schematics 

    TCAN IO 需要连接到 VDDSHV_CANUART IO 电源  

    74AHC1G08GV-Q100/SOT753 (SC-74A) 需要连接到  VDDSHV_CANUART IO 电源  

    请进行我分享的所有与 TCAN 相关的更新。

    按照以下步骤实现从 CAN 唤醒

    WKUP 源 TCAN 将替换 SK 原理图中的按钮

    唤醒连接到 SOC

    SoC LPM ENO 连接到 PMIC

    SoC LPM 连接到 PMIC

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    按照以下实现来实现 USB 电源开关。

    您可以根据需要提供的电流来选择电源开关。

    USB0_VBUS 连接对于主机是可选的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender

    您需要通读 USB TYPEC 文档、以配置接口和电阻选择(上拉或下拉)

    此致、

    Sreenivasa.