This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:通过 RTOS 启动 J721EXCP01EVM–需要指导

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567300/j721excpxevm-booting-j721excp01evm-with-rtos-guidance-needed

器件型号:J721EXCPXEVM


工具/软件:

您好:

我正在使用 J721EXCP01EVM 电路板、并希望通过 RTOS(而不是 Linux)进行启动。 我已经浏览了 Processor SDK 文档。我找到了带有预编译 RTOS 映像的引导集、但我不确定  在此电路板上使用 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04 从头开始启动 RTOS 应用的正确步骤。

请您帮助我:

  1. 在 J721E 上使用 RTOS 时(SBL、SPL 等)、引导流程正确。
  2. J721E 上 RTOS 引导的任何参考示例或指南。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ]在 J721E(SBL、SPL 等)上使用 RTOS 时、引导流程正确

    请参阅部分 4.2.3 J721E TRM 中的引导过程流程 简要了解引导顺序。

    在 J721E 上使用 RTOS 时、引导流程为:

    ROM 引导加载程序 (RBL):从片上 ROM 运行。 它初始化主引导器件(例如 OSPI、SD、eMMC)并加载第一级引导加载程序 (SBL)。

    辅助引导加载程序 (SBL):在 MCU R5F (MCU1_0) 上运行。 SBL 初始化时钟、DDR 和外设、然后将所需的 RTOS 应用程序(在 R5F、C66x DSP 或 A72 上)从引导介质加载到 DDR 或内部存储器中。

    应用程序引导:加载后、SBL 释放所选内核并将执行传输到 RTOS 应用程序入口点。

    简而言之: RBL→SBL→RTOS Applications

    J721E 上 RTOS 引导的任何参考示例或指南。

    有关构建和运行 RTOS 映像的详细步骤、请参阅以下文档。

    J721E 的 CCS 设置

    J721E 的 EVM 设置

    J721E SBL

    构建 PDK 

    此致、

    Karthik