This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:以太网 IP 演示

Guru**** 2610565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563624/tmds64evm-ethernet-ip-demo

器件型号:TMDS64EVM


工具/软件:

您好:

尝试执行由 TI SDK 提供的以太网 IP 演示。
我会将 AM243X 配置为适配器。 要创建此配置、我引用以下 URL。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AS.rktbMZWqOI44z5gdsGA__AM24X-ACADEMY__ZPSnq-h__LATEST

根据上述 URL、可以像 PLC 那样对 AM64 的 EVM 进行仿真
因此、我尝试按照以下信息创建软件环境。

我有以下问题。

问题 1: 当我访问“CODESYS 面向 64 位 ARM 的控制包“和“CODESYS Development system“时、访问被拒绝。
我们如何获得这些软件信息?

问题 2: 查看以下信息时、我找到了“按照快速入门指南中的说明设置运行 RT-Linux 的 AM64x EVM “一句。

但是、当我访问“AM64x 通用 EVM 快速入门指南“时、似乎本页面的信息适用于 RTOS 或裸机(因为请跳转到“MCU+SDK"文档“文档)文档)。
除了“MCU+SDK"之外“之外、是否应该为 A53 安装 RT-Linux?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将该线程分配给 EIP 堆栈专家、如果您在下周初未收到响应、请再次 ping 该线程。 同时、请确认您正在使用的工业通信 SDK 版本。

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >请确认您所使用的工业通信 SDK 的版本。
    我将尝试使用版本 11.00.00.08。 不过、我想我提出的问题与 SDK 版本无关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但是、当我访问“AM64x 通用 EVM 快速入门指南“时、似乎本页信息适用于 RTOS 或裸机(因为请跳转到“MCU+SDK"文档“文档)文档)。
    除了“MCU+SDK"之外“之外、是否应该为 A53 安装 RT-Linux?

    是的、您需要从 https://www.ti.com/tool/download/AM64X-AM64X 安装适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 的 RT-Linux 

    有关在 EVM 上引导 Linux 的更多详细信息、请参阅 AM64x 快速入门指南: https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/processors-devtools/am64x_gpevm_quick_start_guide.html 。

    此外、我强烈建议查看此处的 AM64x Linux Academy: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST 

    此致
    Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >是的、您需要安装 RT-Linux for AM64x

    我知道我们需要用于 AM64x 的 RT-Linux。
    但是、我不确定应如何实现“Industrial communication SDK“环境。
    简单的方法是、可以使用 WIC 文件将默认的 RT Linux 映像实现到 SD 卡中。

    但是、我不确定如何 实施“industrial communication SDK“来配置扫描仪环境。

    你能对此发表评论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    在 Linux 方面、您无需安装适用于 AM64x 的工业通信 SDK、因为它仅与适配器堆栈和示例相关。 我对这可能造成的混乱深表歉意。

    对于 EtherNet/IP 扫描仪端、您将需要您已经提到过 RT-Linux 以及文档中指定的 CODESYS 相关工具。

    此致、
    Pourya