This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:导出模型时发生错误。 TIDL 版本:11.01.04.01

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564459/tda4vh-q1-an-error-occurred-while-exporting-the-model-tidl-version-11-01-04-01

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

我们正在使用 tidl 导出模型、但模型导出失败、日志如下。

TIDL 版本  11.01.04.01.

名为 e2e.zip 的压缩文件(包含模型和导出配置)已上传到 tidrive.ext.ti.com/.../100ec4b5-b2a9-4e4b-9208-f38f41488a4b

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    您可以重新刷新链接吗? 此链接似乎不起作用。 您是否也从浏览器复制并粘贴了链接、或者您是否单击了通过链接共享? 应该也提供了访问代码。

    就模型导出而言、这是在器件上还是在仿真上? 请在您共享的文件中分享您的意见和完整日志。  

    此致、

    Christina Kuruvilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我已与您共享包含客户内容的文件夹。 请检查。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    已收到! 感谢您的评分

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongyao、

    我可以重现您的问题:

    [TIDL 导入]【解析器】错误:找不到整形图层的输入、 输出名称:/TopK_output_1、输入名称:/TopK_output_1_20_21 [tidl_import_common.cpp, 21649]
    [TIDL Import] 错误: — 函数中失败: tidl_optimizeNet --[tidl_import_core.cpp、3183]
    [TIDL Import] 致命错误:网络优化失败--[tidl_import_main.cpp、500]
    [TIDL 导入]中止

    这种重塑层很可能被引入链接第二个图形,这似乎是由一些不受支持的图层引起的。

    不支持还原最大值和转置

    创建第二个图形时会导致此问题。

    我可以通过对您的模型进行以下修改来导入此模型。 我在 sigmod 后删除了一些节点并添加了输出。

    总之、这应该是 TIDL 无法正确解析模型的问题、 但是、您可以使用将某些节点进行后处理的解决方法。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如下图所示、  支持还原最大值和转置。 是否有问题?

    github.com/.../supported_ops_rts_versions.md

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    这是一个错误,如果转置后发生还原,则运算符的顺序不能正确解析。

    我可以使用此简化模型重现您的问题:

    e2e.ti.com/.../sigmod_5F00_transpose_5F00_reducemax_5F00_model_5F00_16384_5F00_17_5F00_opset18.onnx

    Available execution providers :  ['TIDLExecutionProvider', 'TIDLCompilationProvider', 'CPUExecutionProvider']
    
    Running 1 Models - ['sigmod_transpose_reducemax_opset18']
    
    
    Running_Model :  sigmod_transpose_reducemax_opset18  
    
    
    Running shape inference on model ../../../models/public/sigmod_transpose_reducemax_model_16384_17_opset18.onnx 
    
    tidl_tools_path                                 = /home/ht/edgeai/edgeai-tidl-tools/tools/AM69A/tidl_tools 
    artifacts_folder                                = ../../../model-artifacts//sigmod_transpose_reducemax_opset18/artifacts 
    tidl_tensor_bits                                = 8 
    debug_level                                     = 1 
    num_tidl_subgraphs                              = 16 
    num_tidl_subgraph_max_node                      = 0 
    enable_rt_multi_subgraph_support                = 0 
    tidl_denylist                                   = 
    tidl_denylist_layer_name                        = 
    tidl_denylist_layer_type                        = 
    tidl_allowlist_layer_name                       = 
    model_type                                      =  
    tidl_calibration_accuracy_level                 = 7 
    tidl_calibration_options:num_frames_calibration = 2 
    tidl_calibration_options:bias_calibration_iterations = 5 
    mixed_precision_factor = -1.000000 
    model_group_id = 0 
    power_of_2_quantization                         = 2 
    ONNX QDQ Enabled                                = 0 
    enable_high_resolution_optimization             = 0 
    pre_batchnorm_fold                              = 1 
    add_data_convert_ops                            = 3 
    output_feature_16bit_names_list                 =  
    m_params_16bit_names_list                       =  
    m_single_core_layers_names_list                 =  
    m_spatial_split_layers_names_list               =  
    m_channel_split_layers_names_list               =  
    Inference mode                                  = 0 
    Number of cores                                 = 1 
    reserved_compile_constraints_flag               = 1601 
    partial_init_during_compile                     = 0 
    packetize_mode                                  = 0 
    enable_tfr_optimization                         = 0 
    ti_internal_reserved_1                          = 
    
    ========================= [Model Compilation Started] =========================
    
    Model compilation will perform the following stages:
    1. Parsing
    2. Graph Optimization
    3. Quantization & Calibration
    4. Memory Planning
    
    ============================== [Version Summary] ==============================
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          TIDL Tools Version          |              11_01_06_00             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |         C7x Firmware Version         |              11_00_08_00             |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |            Runtime Version           |                1.15.0                |
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Model Opset Version         |                  18                  |
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    ============================== [Parsing Started] ==============================
    
    [TIDL Import] [PARSER] WARNING: Network not identified as Object Detection network : (1) Ignore if network is not Object Detection network (2) If network is Object Detection network, please specify "model_type":"OD" as part of OSRT compilation options
    [TIDL Import] [PARSER] SUPPORTED: Layers type supported by TIDL --- layer type - Sigmoid,  Node name - /hidden/Sigmoid -- [tidl_onnxRtImport_core.cpp, 652]
    [TIDL Import] [PARSER] UNSUPPORTED: Layer 1 - op type ReduceMax, Unknown input dimension, not supported by TIDL -- [tidl_onnxRtImport_core.cpp, 582]
    [TIDL Import] [PARSER] UNSUPPORTED: Layer 2 - op type Transpose, Unknown input dimension, not supported by TIDL -- [tidl_onnxRtImport_core.cpp, 582]
    
    ------------------------- Subgraph Information Summary -------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Core           |      No. of Nodes       |   Number of Subgraphs   |
    -------------------------------------------------------------------------------
    | C7x                     |                       1 |                       1 |
    | CPU                     |                       2 |                       x |
    -------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |   Node    |  Node Name |                                   Reason                                    |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | ReduceMax | /ReduceMax | Layer 1 - op type ReduceMax, Unknown input dimension, not supported by TIDL |
    | Transpose | Transpose  | Layer 2 - op type Transpose, Unknown input dimension, not supported by TIDL |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Running Runtimes GraphViz - /home/ht/edgeai/edgeai-tidl-tools/tools/AM69A/tidl_tools/tidl_graphVisualiser_runtimes.out ../../../model-artifacts//sigmod_transpose_reducemax_opset18/artifacts/allowedNode.txt ../../../model-artifacts//sigmod_transpose_reducemax_opset18/artifacts/tempDir/graphvizInfo.txt ../../../model-artifacts//sigmod_transpose_reducemax_opset18/artifacts/tempDir/runtimes_visualization.svg 
    ============================= [Parsing Completed] =============================
    
    TIDL_createStateImportFunc Started:
    Compute on node : TIDLExecutionProvider_TIDL_0_0
      0,         Sigmoid, 1, 1, input, /hidden/Sigmoid_output_0
    
    Input tensor name -  input 
    Output tensor name - /hidden/Sigmoid_output_0 
    Process Process-1:
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/ht/.pyenv/versions/3.10.18/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 314, in _bootstrap
        self.run()
      File "/home/ht/.pyenv/versions/3.10.18/lib/python3.10/multiprocessing/process.py", line 108, in run
        self._target(*self._args, **self._kwargs)
      File "/home/ht/edgeai/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 385, in run_model
        height = input_details[0].shape[2]
    IndexError: list index out of range
    ************ in TIDL_subgraphRtDelete ************ 
    ^CTraceback (most recent call last):
      File "/home/ht/edgeai/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 579, in <module>
        nthreads = join_one(nthreads)
      File "/home/ht/edgeai/edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py", line 546, in join_one
        sem.acquire()
    KeyboardInterrupt
    

    此致、

    Adam