This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:CAN M4F 使用主域的 UART

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567220/am620-q1-can-m4f-use-the-uart-of-the-main-domain

器件型号:AM620-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队

   M4F 可以使用主域的 UART 吗?

  在 SoC 器件表中支持 SDK、但在 CCS 的 syscfg 中配置 M4F 时、该选项不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、

    您是否可以尝试取消选中 SysConfig 中的“Use MCU Domain Peripheral“选项、看看它是否使 Main 域 UART 实例可见?

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Johnson

      完成了。 感谢您的支持

    此致、

    Owens