This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:TPS3306-33:停产

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3306, TPS3705, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566856/tps3306-tps3306-33-end-of-life

部件号:TPS3306
主题中讨论的其他器件: TPS3705TPS386000

工具/软件:

您好:

您是否知道 TPS3306-33 何时会停产? 你能给我一个估计年份吗?

此致

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arnaud:

    目前没有计划对 TPS3306-33 进行 EOL 连接。

    如果延长器件的使用寿命是个问题、您是否有兴趣使用较新的器件?

    如果您能提供所需的关键规格、我可以在我们的产品系列中推荐使用更新的器件。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复和支持。

    如果器件状态为“正在供货“并且目前没有停产计划、这是否意味着我可以安全地至少在 2030 年前继续使用它?

    关于未来的设计(尚未计划任何方案)、但如果您有更新的引脚对引脚兼容器件、您会建议使用哪一款?

    此致、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arnaud:

    由于这是一款非常旧的器件、我们无法保证 2030 年的到来。 遗憾的是、我们的新产品系列中没有引脚对引脚器件。

    下面列出了我们为 TPS3306 提供的最接近的器件。

    TPS3705、TPS386000 和 TPS389C03。

    Jesse