This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:20M 晶体振荡器的频率校准

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560172/am5718-frequency-calibration-for-20m-crystal-oscillator

器件型号:AM5718


工具/软件:

使用 20MHz 晶体振荡器和分频系数 610 时、系统时钟每天偏离约 50 秒。 如何配置软件来修复此系统偏差并使系统时间更准确地运行、从而确保 24 小时内偏差不超过 1 秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiazhe、

    您使用的是什么软件? 也许是 Linux?

    有些方法 使用 NTP

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FUNC_32K_CLK=SYS_CLK1/610

    20000000/610=327686.885246Hz

    “器件树“。

    SYS clk32 伪确认{
    #clock-cells =<0x00>;
    兼容=“固定因子时钟“;
    时钟=<0x01>;
    时钟分频=<0x262>;
    电话=<0x0d>;
    };

    我知道 FUNC_32K_CLK >32768,所以系统时钟的运行速度比应该的要快,我想把系统时钟配置为尽可能准确,我应该如何设置它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiazhe,

    您可以通过 systemd 和 NTP 使用上述方法、在 SDK 9.3 中有一个这样的示例。

    此外、即将推出的新 SDK 11.x 将采用以下补丁来获得更小的漂移:

    请参阅以下常见问题解答-  【常见问题解答】AM5718:AM57xx 时钟漂移问题 

    此致、  

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用的是 QNX 系统、您是否知道我应该在哪里进行更改来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 QNX 以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josue,

    按照【常见问题解答】AM5718:AM57xx 时钟漂移问题中的说明操作后、我发现它影响了我的互联网连接。 我使用 Linux 5.10 SDK  8.02.01.00.我不确定此方法是否适用于我的版本。

    此致、  

    Jiazhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiazhe,

    是的、补丁是在内核 6.1 上完成的、如常见问题解答中所述。 您可能有需要解决的冲突。

    SDK 8.2 的支持窗口已过期、现在处于原样状态。 常见问题解答向您展示了如何实现更小漂移的示例、该示例回答了您的查询:

    FUNC_32K_CLK >32768,所以系统时钟的运行速度比应该的要快,我想将系统时钟配置为尽可能准确,我该如何设置它

    此致、

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Josue

          我从 AM571x TRM 中获得了一些信息、内部 RTC 可以使用外部 32768Hz 晶体。 我想确认外部 32768Hz 晶体的时钟是否可供其他内部模块使用。 我认为外部 32768Hz 晶体仅由内部 RTC 使用、不能由任何其他模块使用。 我是对的吗? 但有人告诉我、外部 32768Hz 晶体的时钟可供其他模块使用。

          我阅读了 AM571x TRM 和数据表、但什么都没说。 所以、我想得到正确的答案。

     

    此致、

    Jiazhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiazhe、

    外部 32768Hz 晶体仅由内部 RTC 使用、不能由任何其他模块使用

    我从 TRM 中推断出相同的事情、但我会将此主题重新分配给我们的硬件工程师进行确认。

    其次、该问题与原始问题足够不同、我们的 E2E 可以帮助您找到新问题(点击上方的+提出相关问题)。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Josue

        非常感谢。 我 在这里提出了一个新问题:https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567522/am5718-if-the-clock-from-the-external-32768hz-crystal-for-internal-rtc-can-be-used-by-other-internal-modules

     

    此致、

    Jiazhe