This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6441:用于显示接口的处理器选择

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563988/am6441-processor-selection-for-display-interfaces

器件型号:AM6441
Thread 中讨论的其他器件:AM6411AM623

工具/软件:

您好、我有一个输入接口

1. RS-485

2、罐装

3.以太网  

4. Modbus

5. I2C  

6. SPI  

和输出显示接口如下所示

1. RS-485

 2. MIPI

 3. LVDS

 4.平行

5.串行

6. HDMI

7. RGB

您能否从 TI 提出合适的处理器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 yadagiri:  

    查看方框图时、AM623 似乎是一个很好的成本优化型解决方案。 AM623 支持这些显示功能、还具有 CAN-FD 支持、I2C 和 SPI 外设。 AM623 还可以支持 Modbus。 我看到标题中建议使用 AM6411、但 AM64 系列不具有这些显示功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否有完整的 MPN 示例可以使用  AM6232ATCGHAALW ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 H! 正确的器件型号是 AM6232ATCGGAALW