This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:GPIO1_72、I2C 开漏和多路复用模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563982/tda4ven-q1-gpio1_72-i2c-open-drain-and-mux-modes

主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好 TI、

1.该主题: e2e.ti.com/.../am67-pinmux-table-for-oldi-pins-shows-gpio-is-possible

表明 GPIO1_[71:52]实际上没有引脚输出、因此在 J722S 系列器件上不可用。 对于 GPIO1_72、这也是正确的吗?

2.在 sprsp96a 表 5-1 中、以下引脚被列为(仅)具有缓冲器类型“I2C 开漏“的引脚:

B23 EXTINTn
B13 MCU_I2C0_SCL
E11 MCU_I2C0_SDA
F25 PCIE0_CLKREQn
B9 WKUP_I2C0_SCL
D11 WKUP_I2C0_SDA

但是、所有这些都列为支持 GPIO(多路复用模式= IOD)。 请确认当配置为 GPIO 时、这些引脚是否能够将输出驱动为高电平。

3. sprsp96a 表 5-1 有两个支持 GPIO 的引脚、其中显示所有多路复用模式为仅输入:

B24 MMC1_SDCD
A24 MMC1_SDWP

表中不同多路复用器类型的说明是否正确?

预计何时会更新数据表和技术参考手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我确认这些问题、然后返回给您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar、

    团队的回应是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    [引述 userid=“144151" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563982/tda4ven-q1-gpio1_72-i2c-open-drain-and-mux-modes

    表明 GPIO1_[71:52]实际上没有引脚输出、因此在 J722S 系列器件上不可用。 对于 GPIO1_72、这也是正确的吗?

    [/报价]

    正确、GPIO1_72 不会出现任何问题。

    [引述 userid=“144151" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563982/tda4ven-q1-gpio1_72-i2c-open-drain-and-mux-modes

    但是、所有这些都列为支持 GPIO(多路复用模式= IOD)。 请确认当配置为 GPIO 时、这些引脚是否能够将输出驱动为高电平。

    [/报价]

    尽管它们被标记为 I2C 开漏、缓冲器类型为 IOD、但您仍然可以将其用作常规 GPIO 引脚。

    预计何时会对数据表和技术参考手册进行更新?

    我们不会发布新发布的数据表和 TRM 的确切日期。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar、

    感谢您的答复。

    >正确、GPIO1_72 不会出现任何问题。

    根据 TI SysConfig 1.25.0+4268、GPIO1_72 不可用。 请确认 a) GPIO1_72 是否可用以及工具是否出错、或者 b) GPIO1_72 是否不可用以及数据表是否出错。

    >即使这些标记为 I2C 开漏且缓冲器类型为 IOD、您仍然可以将其用作常规 GPIO 引脚。

    好的、谢谢。 您能否更新数据表来反映这一点?

    >您只能将这些引脚用作输入。

    根据 sprsp96a、B24 MMC1_SDCD 可以设置为以下功能:

    MCAN1_TX 和 SPI2_CLK 功能在此处显示为表 5-1 中的输入。 但是、在后面的引脚表中、这些引脚分别显示为“O"(“(表(表 5-38)和“IO"(“(表(表 5-48):

    请说明以下哪些表格是正确的?

    类似地、MMC1_SDWP 可设置为:

    - UART6_TXD、在 MMC1_SDWP 引脚说明的表 5-1 中显示为输入、但在表 5-78 中也显示为输出

    - timer_IO7 (I vs IO)、以及类似

    - SPI1_CS1 (i 与 IO)

    请提供哪些信息是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    根据 TI SysConfig 1.25.0+4268、[报价 userid=“144151" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563982/tda4ven-q1-gpio1_72-i2c-open-drain-and-mux-modes/6029500 ]GPIO1_72 不可用。 请确认 a) GPIO1_72 是否可用以及工具是否出错、或者 b) GPIO1_72 是否不可用且数据表出错。

    我已对此进行了检查、确认这是数据表中的问题、GPIO1_72 不可用。

    好的、谢谢。 您能否更新数据表以反映这一点?

    需要在数据表中对此进行哪些更新?

    根据 sprsp96a、B24 MMC1_SDCD 可以设置为以下函数:
    此处的表 5-1 中显示了 MCAN1_TX 和 SPI2_CLK 函数的输入。 但是、在后面的引脚表中、这些引脚分别显示为“O"(“(表(表 5-38)和“IO"(“(表(表 5-48):

    感谢您提出此问题! 这是 padconfig 表中的一个问题、我建议遵循表 5 中的引脚类型、因为这些引脚类型是正确的。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar、

    我已确认这是数据表中的问题、GPIO1_72 不可用。

    感谢您的确认。 您能否更正数据表?

    此数据表中需要更新哪些内容?

    它们仅在表 5-1 中列为开漏缓冲器类型[13]:

    但是、第 6.6 节没有针对此缓冲器类型的 VOH 规格(这是预期结果,因为它是开漏的):

    然而、假设它们也可用作常规 GPIO、这意味着它们支持推挽输出、因此需要表 5-1 中的另一种缓冲器类型(如果满足此要求):

    >尽管这些引脚标记为 I2C 开漏、缓冲器类型为 IOD、但您仍然可以将其用作常规 GPIO 引脚。

    请确认。

    这是 padconfig 表中的一个问题、我建议遵循表 5 中的引脚类型、因为这些类型是正确的。

    如果表 5-1 正确、且引脚 B24(例如)只能输入、那么如何将该引脚用于 MCAN1_TX(例如)? 表 5-1 的哪一部分正确、引脚方向或多路复用模式(以引脚 B24 为例、但这也与引脚 A24(例如 UART6_TX) )相关)? 这两个引脚的输出导向多路复用模式(例如 MCAN1_TX 或 UART6_TX)是否可选择、但实际上不可用、因为这些引脚上似乎没有输出驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    请确认。

    我确认您可以使用这些引脚、因为任何其他常规 GPIO 和推挽是内部处理的。 如果需要上拉电阻、则必须通过外部电阻来处理。

    如果表 5-1 正确、且引脚 B24(例如)只能是输入、那么如何将该引脚用于 MCAN1_TX(例如)、请? 表 5-1 的哪一部分正确、引脚方向或多路复用模式(以引脚 B24 为例、但这也与引脚 A24(例如 UART6_TX) )相关)? 这两个引脚的输出导向多路复用模式(例如 MCAN1_TX 或 UART6_TX)是否可以选择、但实际上不可用、因为这些引脚上似乎没有输出驱动器?
    MCAN1_TX 和 SPI2_CLK 函数在表 5-1 中显示为输入。 但是、在后面的引脚表中、这些引脚分别显示为“O"(“(表(表 5-38)和“IO"(“(表(表 5-48):

    很抱歉不够清晰、我建议遵循中的引脚类型 表 5-38 和 5-48

    谢谢、

    Neehar